ZHCACD9 March 2023 CSD13201W10 , CSD13202Q2 , CSD13302W , CSD13303W1015 , CSD13306W , CSD13380F3 , CSD13381F4 , CSD13383F4 , CSD13385F5 , CSD15380F3 , CSD15571Q2 , CSD16301Q2 , CSD16321Q5 , CSD16322Q5 , CSD16323Q3 , CSD16325Q5 , CSD16327Q3 , CSD16340Q3 , CSD16342Q5A , CSD16401Q5 , CSD16403Q5A , CSD16404Q5A , CSD16406Q3 , CSD16407Q5 , CSD16408Q5 , CSD16409Q3 , CSD16410Q5A , CSD16411Q3 , CSD16412Q5A , CSD16413Q5A , CSD16414Q5 , CSD16415Q5 , CSD16556Q5B , CSD16570Q5B , CSD17301Q5A , CSD17302Q5A , CSD17303Q5 , CSD17304Q3 , CSD17305Q5A , CSD17306Q5A , CSD17307Q5A , CSD17308Q3 , CSD17309Q3 , CSD17310Q5A , CSD17311Q5 , CSD17312Q5 , CSD17313Q2 , CSD17318Q2 , CSD17322Q5A , CSD17327Q5A , CSD17381F4 , CSD17382F4 , CSD17483F4 , CSD17484F4 , CSD17501Q5A , CSD17505Q5A , CSD17506Q5A , CSD17507Q5A , CSD17510Q5A , CSD17522Q5A , CSD17527Q5A , CSD17551Q3A , CSD17551Q5A , CSD17552Q3A , CSD17552Q5A , CSD17553Q5A , CSD17555Q5A , CSD17556Q5B , CSD17559Q5 , CSD17570Q5B , CSD17571Q2 , CSD17573Q5B , CSD17575Q3 , CSD17576Q5B , CSD17577Q3A , CSD17577Q5A , CSD17578Q3A , CSD17578Q5A , CSD17579Q3A , CSD17579Q5A , CSD17581Q3A , CSD17581Q5A , CSD17585F5 , CSD18501Q5A , CSD18502KCS , CSD18502Q5B , CSD18503KCS , CSD18503Q5A , CSD18504KCS , CSD18504Q5A , CSD18509Q5B , CSD18510KCS , CSD18510KTT , CSD18510Q5B , CSD18511KCS , CSD18511KTT , CSD18511Q5A , CSD18512Q5B , CSD18513Q5A , CSD18514Q5A , CSD18531Q5A , CSD18532KCS , CSD18532NQ5B , CSD18532Q5B , CSD18533KCS , CSD18533Q5A , CSD18534KCS , CSD18534Q5A , CSD18535KCS , CSD18535KTT , CSD18536KCS , CSD18536KTT , CSD18537NKCS , CSD18537NQ5A , CSD18540Q5B , CSD18541F5 , CSD18542KCS , CSD18542KTT , CSD18543Q3A , CSD18563Q5A , CSD19501KCS , CSD19502Q5B , CSD19503KCS , CSD19505KCS , CSD19505KTT , CSD19506KCS , CSD19506KTT , CSD19531KCS , CSD19531Q5A , CSD19532KTT , CSD19532Q5B , CSD19533KCS , CSD19533Q5A , CSD19534KCS , CSD19534Q5A , CSD19535KCS , CSD19535KTT , CSD19536KCS , CSD19536KTT , CSD19537Q3 , CSD19538Q2 , CSD19538Q3A , CSD22202W15 , CSD22204W , CSD22205L , CSD22206W , CSD23202W10 , CSD23203W , CSD23280F3 , CSD23285F5 , CSD23381F4 , CSD23382F4 , CSD25202W15 , CSD25211W1015 , CSD25213W10 , CSD25304W1015 , CSD25310Q2 , CSD25402Q3A , CSD25404Q3 , CSD25480F3 , CSD25481F4 , CSD25483F4 , CSD25484F4 , CSD25485F5 , CSD25501F3 , CSD75207W15 , CSD75208W1015 , CSD83325L , CSD85301Q2 , CSD85302L , CSD85312Q3E , CSD86311W1723 , CSD87312Q3E , CSD87313DMS , CSD87501L , CSD87502Q2 , CSD87503Q3E , CSD88537ND , CSD88539ND
功率 MOSFET 数据表包含带有一系列曲线的安全工作区 (SOA) 图,可确保器件在应用中的电流和电压条件下运行而不会损坏。正确使用 SOA 数据是确保系统可靠运行的关键设计元素。
Other TMs
功率 MOSFET 用于电压和电流应力可能超出其能力、从而导致长期可靠性问题和/或灾难性故障的应用。本文将回顾 MOSFET 数据表中的 SOA 图,并展示如何使用它来确保 FET 在应用中安全运行而不会造成损坏。
CSD19536KTT 100V N 沟道 MOSFET 的 SOA 图如图 2-1 所示。如之前的文章了解 MOSFET 数据表,第 2 部分 - 安全工作区 (SOA) 图 中所述,SOA 曲线有五个局限性:RDS(on)、电流、最大功率、热不稳定性和 BVDSS。请参阅本文,详细了解每个局限性,以及 TI 用于在 MOSFET 数据表中生成 SOA 图的测试方法。
功率 MOSFET 应用广泛,但通常分为两类:开关模式和线性模式。开关模式应用的一些示例包括直流/直流转换器、D 级音频放大器和电机驱动器。用于热插拔、负载开关以及作为线性稳压器旁路元件的浪涌控制是常见的线性模式应用。
首先,快速回顾 MOSFET 输出特性,如图 3-1 所示。此图中所示不同 VGS 值时的 IDS 与 VDS 曲线系列可分为两个区域:一个是线性,其中 VDS << VGS – VGS(th);另一个是饱和,其中 VDS > VGS – VGS(th)。在线性区域中,输出是欧姆值,增大 VDS 会按比例增加 IDS。在饱和区域中,输出是平坦或饱和,IDS 只会随着 VDS 的增大而略有增加。
图 3-2 展示了开关模式(蓝色圆圈)和线性模式(橙色三角形)工作点。在开关模式应用中,FET 在关断状态(VGS << VGS(th) 且 IDS = 0A)和线性区域之间转换。在开关转换期间,FET 快速通过饱和区域,如蓝色虚线所示。由于饱和区域的持续时间较短,FET 不会产生过多的功率损耗,因此对 SOA 几乎没什么影响。在线性模式应用中,FET 在饱和区域长时间运行,其中器件两端会有电压,同时会有电流通过器件,导致高功率损耗和结温升高。本文重点介绍了线性模式运行,以及如何使用数据表 SOA 曲线来确保 FET 在安全范围内运行而不会造成损坏。
请考虑这个在通用设计中使用 CSD17570Q5B 的简单示例,该设计在故障条件下必须支持 12V 电压并持续 10ms。在这些条件下,FET 可以安全传导多少电流?使用图 4-1 中数据表里的 SOA 图,从 x 轴上的 VDS = 12V 到与 10ms SOA 线相交处绘制一条垂直线。接下来,从交点到 y 轴绘制一条水平线。这对应于 IDS = 7.3A。这表明 CSD17570Q5B 可在 VDS = 12V 且 IDS = 7.3A 的条件下安全运行 10ms(25°C 时)。
在外壳温度升高的情况下,SOA 电流能力会降低多少?较简单的方法是线性降额系数,如下所示:
在上一个示例的基础上,如果外壳温度升高至 TC = 100°C,安全工作电流是多少?CSD17570Q5B 数据表中指定的最高结温为 TJ(max) = 150°C,安全工作电流的计算公式如下:
因此,该器件在 TC = 100°C 时支持 2.9A 电流,并且脉冲宽度为 10ms,VDS = 12V。
如果脉冲宽度与 SOA 图中显示的脉冲宽度不同,该怎么办?通常,TI MOSFET 数据表中 SOA 曲线的脉冲宽度为十分位数(例如,10µs、100µs、1ms、10ms、100ms),但应用可能需要介于这些曲线之间的脉冲宽度。图 6-1 展示了 CSD17570Q5B 数据表 SOA 曲线中的 IDS 与 tPW 值的双对数坐标图。
如 TI 应用报告可靠的热插拔设计 第 2.3.2 节所述,可以使用高于和低于所需脉冲宽度的 SOA 电流来估算不同脉冲宽度下的 SOA 电流能力,如下所示:
从原来的例子来看,如果脉冲宽度增加到 20ms,则电流能力会降低,估算如下:
对于 VDS = 12V 时的 20ms 脉冲,能力为 TC = 25°C 时 IDS = 6.1A。TC = 100°C 时,额定值降低至 IDS = 2.4A。
如果波形不是方波,该怎么办?TI 使用方波执行 SOA 测试以达到破坏目的,如图 7-1 所示。
在上述应用报告可靠的热插拔设计 的第 2.3.3 节中,介绍了一种将 MOSFET 应力近似为具有等效能量和脉冲宽度的方波脉冲的方法,如下所示:
在许多应用中,其中一种波形是线性斜坡,而另一种波形保持恒定。例如,在浪涌期间的热插拔电路中,VDS 斜降,而 IDS 保持恒定,如图 7-2 所示。
在本示例中,假设 VDS 在 IDS = 6A 时在 20ms 内以线性方式从 12V 降至 0V。功率曲线下方粉色阴影区域中的能量 E1 的计算公式如下:
对于等效方波脉冲,假设蓝色阴影区域中的能量相等,并且功率 P2 与非方波脉冲中的最大功率相同。
插入示例中的值:
接下来,返回并确认等效方波脉冲 VDS = 12V 且 IDS = 6A 低于 CSD17570Q5B SOA 曲线上的 10ms 曲线,如图 7-3 所示。
这种方法可以扩展用于其他类型的脉冲,包括非单调、指数、恒定功率脉冲等。
本应用手册回顾了 MOSFET 数据表 SOA 图,并演示了如何使用该图确保 FET 可在应用中运行而不会造成损坏。里面提供了当条件与数据表中指定条件不同时的实际示例。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司