ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
采样模式是比较器的一种操作方法,它比较离散时间间隔或样本的输入信号,生成仅在采样点处变化的输出信号。CTL2 寄存器中的 SAMPMODE 位启用或禁用采样模式。
为了定义采样窗口,计时器会生成 EVT0 和 EVT1 两个事件。通过使用这些事件,采样窗口可以与噪声较小的相位对齐。EVT0 设置采样窗口,而 EVT1 将其清除。
在采样模式下,比较器的输出仅在采样窗口为高电平时被捕获,其他时间不捕获输出。捕获的输出用于中断和事件生成。
通过使用采样模式,比较器可以降低输入信号中噪声的影响,从而实现更加准确可靠的比较。使用 EVT0 和 EVT1 定义采样窗口可以更灵活地将窗口与输入信号噪声最小的相位对齐,从而进一步提高比较的准确性。
请注意,当内部 DAC8 在采样模式下使用且用户想要进入 Standby0 模式时,请注意以下事项:为了使比较器输出按预期工作,需要通过在 SoC 进入 Standby0 模式之前轮询 OUTRDYIFG 标志来确保 COMP 就绪。
对于这种情况,用户可以按照以下顺序执行操作。