ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
使用闪烁模式可以将一些或者所有段设置为闪开和闪关(闪烁)。闪烁模式仅适用于多路复用模式 1 至 4。下图展示了不同闪烁模式下的 LCDVAL 输出生成情况。
通过将 LCDSON 配置为 0 可以将所有段关闭(消隐)。当 LCDSON 为 1 时,可以根据下表确定输出的状态。
| LCDBLKMODx | 闪烁模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 00 | 禁用 | 禁用闪烁模式。 |
| 01 | 闪烁选定段 |
LCDBM 存储器中的位决定参与闪烁的 LCD 输出。如果在 LCDBM 存储器中设置了一个位,相应的输出会闪烁,而如果该位为 0,那么相应的位不会闪烁。闪烁速率由 CLKBLINK 决定。 注意:如果某个位对应于公共线,则不应设置这个位。 |
| 10 | 全部闪烁 | 所有段均参与闪烁。闪烁速率由 CLKBLINK 决定。 |
| 11 | 闪烁切换 | 给定段的状态在 LCDM 和 LCDBM 存储器位中设定的值之间交替变化。 |