ZHCUAN6E October 2022 – May 2025 MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
软件复位注意事项
可以通过同时设置 RSTCTL 寄存器中的 RESETASSERT 和 KEY 位来执行软件复位。正在进行的传输将立即终止,并可能使软件处于未定义状态。因此,在请求复位之前,应终止正在进行的传输。
硬件复位注意事项硬件复位也会初始化 IO 配置。此过程会将 IO 设置为高阻抗状态,并且数据线可能会悬空。如果对于应用或 UART 接口上连接的器件至关重要,可能需要外部上拉或下拉电阻。