ZHCU950I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 显示包含几个参数,这些参数决定了 DMD 的负载和 PWM 对 LED 的控制。DLPC900 支持四个主要显示模式:
显示模式选择命令(节 2.4.1)用于在这些模式之间进行选择。
在视频模式下,DLPC900 30 位 RGB 接口最高支持所连接 DMD 的原生分辨率。DLPC900 处理数字输入图像并将数据转换为适合的格式。
DLPC900 提供缩放和裁剪功能,以便在单个控制器 DMD 上适当显示分辨率。
与双控制器 DMD 结合使用的 DLPC900 不支持缩放或裁剪功能。
在后三种模式中,DLPC900 提供高速图形速率。这些模式仅通过 DLPC900 RGB 接口(视频图形模式)、闪存(预存储图形模式)或动态加载(动态图形模式)支持 24 位数据输入。这些模式非常适合结构光、增材制造或数字曝光等技术。DLPC900 还能够显示一组图形,并在显示这些图形时向相机发出信号以进行捕获。
图 2-4 展示了 DLPC900 单控制器 DMD 方框图,图 2-5 展示了 DLPC900 双控制器 DMD 方框图。这些方框图中展示了四种显示模式的主要功能块。
在视频模式中,DLPC900 按帧运行,它获取输入数据并在一帧中适当地分配数据。例如,通过将每种颜色(红色、绿色和蓝色)划分为帧的特定百分比,将 24 位 RGB 输入图像分配到 60Hz 帧。因此,对于 40% 红色、45% 绿色和 15% 蓝色的比率,红色、绿色和蓝色分别分配 6.67ms、7.5ms 和 2.54ms 的时隙。因为每种颜色具有 8 位深度,所以每个颜色时隙进一步划分为位平面,如图 2-6 所示。位平面是从全彩色 2D 图像的所有像素中提取的一位的二维排列。
时隙中的每个位平面的长度由其两个二进制表示的相应幂进行加权,从而产生图像的二进制脉冲宽度调制。例如,24 位 RGB 输入共有三种颜色,每种颜色的深度为 8 位。每个颜色时隙分为八个位平面,时隙中所有位平面的权重之和等于 255。有关一帧中的这种位划分的说明,请参阅图 2-7。
因此,单个视频帧由一系列位平面组成。因为 DMD 镜像可以开启或关闭,所以通过开启与位平面中设置的位相对应的镜像来创建图像。对于二进制脉冲宽度调制,通过控制镜像开启的时间量来再现颜色的强度水平。对于输入到 DLPC900 控制器的 24 位 RGB 帧图像,DLPC900 控制器会创建 24 个位平面,将它们存储在内部嵌入式 DRAM 中,然后将它们发送至 DMD,一次一个位平面。位权重控制位平面的照明强度,位权重越小,位平面的强度就越低。为了提高视频帧中的图像质量,这些位平面、时隙和色帧在 DLPC900 控制器的像素处理功能中随机排列和交错。
对于需要一对一像素映射到 DMD 微镜的其他应用,禁用缩放、裁剪和像素处理功能并使用一组特定的图形。然后将图形的位深度分配到对应的二进制加权时隙中。此外,输出触发信号也与这些时隙同步,以指示何时显示图像。对于结构光应用,这种机制可以显示一组图形,并向相机发出信号,以捕获叠加在物体上的这些图形。