ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
为了评估交流/直流级安全关断所需的最大延迟,我们通过应用以下条件进行了系统仿真:
当电网发生短路时,转换器仍在开关,从而导致电流不受控制。由于故障突然发生,MCU 没有足够的时间来更新和纠正占空比。PWM 更新通常以固定频率进行(本例中为 70kHz,即每 14.2μs 一次)。通过采用单次和双次更新刷新技术,MCU 的最短反应时间可以是 1/fs 或 1/2fs。在此期间,电感器中的电流可能会超过电源开关的短路电流额定值。
图 86 展示了交流/直流转换器的电压和电流。从图 86 可以看到,在 0ms 到 19ms 的时间范围内,转换器在标称条件下运行,电网电压等于 400VRMS 且电流从直流传输到交流。在 19ms 时,通过将相电压降至标称值的 10% 来模拟了短路事件。在电网发生故障时,由于电网和从开关级施加的电网之间的电压差,开关节点中的电流开始增加,如图 87 所示。
起初,电流开始线性上升是因为磁芯未饱和,并且由于电感几乎恒定,因此 di/dt 固定:
其中
达到磁芯饱和电流时,电感值会显著下降,导致电流突然增加。当 L3 相的实际电流达到 30A(过流阈值)时,MCU 必须能够尽快检测到过流,因为 MCU 无法检测到更高的电流,并在电流达到 60A 以上之前关断。根据仿真结果,电流需要 4μs 来达到临界值。达到该时间后,就关闭 PWM 信号,如图 88 所示。
总之,系统必须在 4µs 内关断,以免损坏电源开关。需要考虑电流检测的延迟以及 MCU 和驱动器级关断的延迟。基于 MCU 和驱动器级延迟时间的典型值,电流传感器必须提供最大 3.5µs 的延迟。