ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 95 显示了相移双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的典型控制环路。此系统中有两个控制环路:(a) 一个外部电压环路和 (b) 一个内部电流环路。
对于电压环路,如图 95 所示,输出电压会馈入 MCU 的 ADC(表示为 Vfb)。Vfb 与基准电压(表示为 Vref)进行比较。测得的电压和基准电压之间的误差被馈入补偿器,该补偿器可作为 PID 控制器实现。电压环路的输出用作内部电流环路的基准 (Iref)。内部电流环路的补偿器 (Gi) 会比较基准 (Iref) 和实际检测到的电流值 (Iout),并利用此误差来根据电流的方向将 PWM 波形的相位调整到超前电桥或滞后电桥。对于恒流充电,电压环路是可选的,或者可以仅用于保护目的。对于恒定功率充电,则需要这两个环路。理论上,相移的限值为 ±π,但实际实现的相移远小于此限值。
图 95 具有相移控制功能的双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的典型控制环路