ZHCY211 December   2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1

 

  1.   1
  2.   引言
  3.   隔离式信号链简介
    1.     比较隔离式放大器和隔离式调制器
      1.      摘要
      2.      隔离式放大器简介
      3.      隔离式调制器简介
      4.      隔离式放大器和隔离式调制器的性能比较
      5.      牵引逆变器中的隔离式调制器
      6.      隔离式放大器和调制器建议
      7.      结语
    2.     TI 具有超宽爬电距离和间隙的先进隔离式放大器
      1.      应用简报
  4.   选择树
  5.   电流检测
    1.     隔离式数据转换器的分流电阻选型
      1.      17
    2.     隔离式电流检测的设计注意事项
      1.      19
      2.      结语
      3.      参考资料
      4.      相关网站
    3.     具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路
      1.      24
    4.     具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路
      1.      26
    5.     具有 ±250mV 输入范围和单端输出电压的隔离式电流检测电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计说明
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的隔离式放大器
      11.      设计备选隔离式放大器
    6.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电流测量电路
      1.      设计目标
      2.      设计说明
      3.      设计注意事项
      4.      设计步骤
      5.      设计仿真
      6.      直流仿真结果
      7.      闭环交流仿真结果
      8.      瞬态仿真结果
      9.      设计参考资料
      10.      设计采用的运算放大器
      11.      设计备选运算放大器
    7.     隔离式过流保护电路
      1.      52
    8.     将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC
      1.      54
    9.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报
    10.     具有前端增益级的隔离式电流检测电路
      1.      58
    11.     隔离式分流器和闭环电流检测的精度比较
      1.      60
  6.   电压感测
    1.     利用隔离式电压检测充分提高功率转换和电机控制效率
      1.      63
      2.      高压检测解决方案
      3.      集成电阻器件
      4.      单端输出器件
      5.      集成隔离式电压检测用例
      6.      结语
      7.      其他资源
    2.     借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能
      1.      摘要
      2.      简介
      3.      高电压电阻隔离式放大器和调制器的优势
        1.       节省空间
        2.       集成高压电阻的温度漂移和使用寿命漂移更低
        3.       精度结果
        4.       完全集成电阻与附加外部电阻示例
        5.       器件选择树和交流/直流常见用例
      4.      总结
      5.      参考资料
    3.     适用于电压检测应用且具有差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出的隔离式放大器
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      差分输出、单端固定增益输出和单端比例式输出概述
        1.       具有差分输出的隔离式放大器
        2.       具有单端固定增益输出的隔离式放大器
        3.       具有单端比例式输出的隔离式放大器
      4.      应用示例
        1.       产品选择树
      5.      总结
      6.      参考资料
    4.     具有 ±250mV 输入和差分输出的隔离式电压测量电路
      1.      93
    5.     使用 AMC3330 进行线间隔离式电压测量的分接抽头连接
      1.      95
    6.     具有隔离放大器和伪差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      97
    7.     具有隔离式放大器和差分输入 SAR ADC 的 ±12V 电压检测电路
      1.      99
    8.     隔离式欠压和过压检测电路
      1.      101
    9.     隔离式过零检测电路
      1.      103
    10.     具有差分输出的 ±480V 隔离式电压检测电路
      1.      105
  7.   EMI 性能
    1.     借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      1.      借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能
      2.      引言
      3.      当前一代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      4.      前几代德州仪器 (TI) 隔离式放大器的辐射发射性能
      5.      结论
      6.      参考文献
    2.     衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
      4.      衰减 AMC3301 系列的辐射发射
        1.       铁氧体磁珠和共模扼流圈
        2.       AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
      5.      使用多个 AMC3301 器件
        1.       器件布置方式
        2.       多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
      6.      结论
      7.      AMC3301 系列表
  8.   终端设备
    1.     比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流检测解决方案
      1.      128
    2.     直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项
      1.      摘要
      2.      引言
        1.       电动汽车直流充电站
        2.       电流检测技术选择和等效模型
          1.        使用基于分流器的解决方案检测电流
          2.        检测技术的等效模型
      3.      交流/直流转换器中的电流检测
        1.       交流/直流级的基本硬件和控制说明
          1.        交流电流控制环路
          2.        直流电压控制环路
        2.       A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
          1.        带宽的影响
            1.         稳态分析:基波电流和过零电流
            2.         瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
          2.        延迟的影响
            1.         故障分析:电网短路
          3.        增益误差的影响
            1.         增益误差导致的交流/直流级功率扰动
            2.         交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
          4.        偏移的影响
        3.       C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
          1.        带宽对前馈性能的影响
          2.        延迟对电源开关保护的影响
          3.        增益误差对功率测量的影响
            1.         瞬态分析:D 点的前馈
          4.        偏移的影响
        4.       A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及产品建议
      4.      直流/直流转换器中的电流检测
        1.       具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
        2.       E、F 点 - 直流/直流级电流检测
          1.        带宽的影响
          2.        增益误差的影响
          3.        偏移误差的影响
        3.       G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
        4.       检测点 E、F 和 G 汇总以及产品建议
      5.      结语
      6.      参考资料
    3.     在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测
      1.      引言
      2.      电机驱动器简介
      3.      了解电机驱动器中的故障事件
      4.      在电机驱动器中实现可靠的检测和保护
      5.      用例 1:双向同相过流检测
      6.      用例 2:DC+ 过流检测
      7.      用例 3:DC– 过流和短路检测
      8.      用例 4:直流链路(DC+ 到 DC–)过压和欠压检测
      9.      用例 5:IGBT 模块过热检测
    4.     在电机驱动器的 UCC23513 光兼容隔离式栅极驱动器中实现分立式 DESAT
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      具有集成 DESAT 的隔离式栅极驱动器的系统挑战
      4.      使用 UCC23513 和 AMC23C11 的系统方法
        1.       系统概述和主要规格
        2.       原理图设计
          1.        电路原理图
          2.        配置 VCE(DESAT) 阈值和 DESAT 偏置电流
          3.        DESAT 消隐时间
          4.        DESAT 抗尖峰脉冲滤波器
        3.       参考 PCB 布局
      5.      仿真和测试结果
        1.       仿真电路和结果
          1.        仿真电路
          2.        仿真结果
        2.       三相 IGBT 逆变器的测试结果
          1.        制动 IGBT 测试
          2.        具有相间短路保护功能的三相逆变器的测试结果
      6.      总结
      7.      参考资料
    5.     交流电机驱动器中的隔离式电压检测
      1.      引言
      2.      结论
      3.      参考文献
    6.     在服务器 PSU 中实现高性能隔离式电流和电压检测
      1.      应用简报
  9.   其他参考设计/电路
    1.     为隔离式放大器设计自举电荷泵电源
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      自举电源设计
        1.       选择电荷泵电容器
        2.       在 TINA-TI 中仿真
        3.       使用 AMC1311-Q1 进行硬件测试
      4.      总结
      5.      参考资料
    2.     隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿
      1.      摘要
      2.      引言
      3.      数字接口时序规格的设计挑战
      4.      具有时钟边沿延迟补偿的设计方法
        1.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        2.       具有硬件可配置相位延迟的时钟信号补偿
        3.       通过时钟返回进行时钟信号补偿
        4.       通过 MCU 的时钟反相来实现时钟信号补偿
      5.      测试和验证
        1.       测试设备和软件
        2.       具有软件可配置相位延迟的时钟信号补偿测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
        3.       通过 MCU 上的时钟反相进行时钟信号补偿的测试
          1.        测试设置
          2.        测试测量结果
            1.         测试结果 – GPIO123 时钟输入无时钟反相
            2.         测试结果 – GPIO123 时钟输入的时钟反相
        4.       通过计算工具进行数字接口时序验证
          1.        不使用补偿方法的数字接口
          2.        常用方法 - 降低时钟频率
          3.        具有软件可配置相位延迟的时钟边沿补偿
      6.      结语
      7.      参考资料
    3.     利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检测
      1.      应用简报

数字接口时序规格的设计挑战

隔离式 Δ-Σ 调制器为外部和内部生成的时钟信号提供接口选项,包括 CMOS 接口或 LVDS 接口。对于具有外部提供时钟源的器件(例如具有 CMOS 接口的 AMC1306M25 或具有 LVDS 接口的 AMC1305L25),时钟信号从 MCU 路由到 Δ-Σ 调制器的时钟输入;而对于具有内部提供时钟源的器件(例如 AMC1303M2520),输出位流与内部生成的时钟同步。还有具有曼彻斯特编码输出位流、支持单线数据和时钟传输的隔离式 Δ-Σ 调制器器件,例如 AMC1306E25。对于所有隔离式 Δ-Σ 调制器,调制器的数据输出提供由数字 1 和 0 组成的位流,该位流同步移出到时钟边沿。

图 145 显示了隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306M25 与 C2000 MCU TMS320F28379D 之间具有 3.3V I/O 的 CMOS 接口的简化示例。由于 AMC1306M25 需要外部提供的时钟源,因此由 MCU TMS320F28379D 生成时钟信号并提供给 Δ-Σ 调制器时钟输入 CLKIN。同时,生成的时钟信号也会路由到 MCU Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) SD1_C1 (GPIO123) 的时钟输入。根据系统设计,MCU 和隔离式 Δ-Σ 调制器之间的时钟接口中包括一个时钟缓冲器。Δ-Σ 调制器的隔离式数据输出 DOUT 直接连接到 MCU Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 数据输入 SD1_D1 (GPIO122)。

 AMC1306M25 与 TMS320F28379D 之间数字接口的简化图图 145 AMC1306M25 与 TMS320F28379D 之间数字接口的简化图

在隔离式 Δ-Σ 调制器和 MCU 之间进行有效通信需要满足相应器件数据表中描述的建立时间和保持时间要求。建立时间是指在转换时钟信号来捕获 MCU 中的数据信号之前,数据信号必须有效且保持稳定的时间量。保持时间是在时钟信号转换发生后信号必须保持有效和稳定的时间量。满足 MCU 建立时间和保持时间要求至关重要,因为任何违例都会导致采集到错误数据。隔离式 Δ-Σ 调制器的数字接口建立时间和保持时间要求与 MCU 之间不兼容会带来设计挑战。

图 146 概述了 AMC1306x 的建立时间和保持时间的数字接口时序,该器件支持从 5MHz 至 21MHz 的建议时钟频率 (CLKIN),数据保持时间 th(MIN) = 3.5ns,数据延迟时间 td (MAX) = 15ns。

 AMC1306x 数字接口时序图 146 AMC1306x 数字接口时序

图 147 概述了 TMS320F28379D Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 在模式 0 下的时序图。根据 SDFM 模块中 SDx_Cy 信号的上升时钟边沿,SDx_Dy 处的数据输入需要满足最短建立时间 tsu(SDDV-SDCH)M0 和最短保持时间 th(SDCH-SDD)M0。

 TMS320F28379D SDFM 时序图 - 模式 0图 147 TMS320F28379D SDFM 时序图 - 模式 0

对于模式 0 下的 TMS320F28379D SDFM 模块,我们建议使用具有限定 GPIO(3 样本窗口)的 SDFM 操作。此模式针对输入时钟信号 (SDx_Cy) 和数据输入 (SDx_Cy) 的随机噪声干扰提供保护,避免出现错误的比较器过流跳闸和错误的 Sinc 滤波器输出。使用 TMD320F28379D 的 200MHz 系统时钟的最短建立时间和保持时间均为 10ns:tsu (SDDV-SDCH)M0 (MIN) = 10ns 和 th(SDCH-SDD)M0 (MIN) = 10ns。

这带来了设计挑战,因为 AMC1306M25 最短保持时间 th(MIN) 为 3.5ns,但为了根据 SDx_Cy 信号的上升时钟边沿在数据输入 SDx_Dy 处维持正确的采集,SDFM 模块需要 10ns。

另一个挑战是,信号链中带有数字接口的附加元件(如时钟缓冲器)的传播延迟以及由 PCB 上的布线长度引入的时钟和数据信号的传播延迟都会对 SDx_Cy 和 SDx_Dy 输入之间的时序产生影响,并使数据输入的正确采集时序变得复杂。

这同样适用于具有 LVDS 接口的 Δ-Σ 调制器,例如 AMC1305L25。与具有 CMOS 接口类型的 AMC1306M25 Δ-Σ 调制器的唯一差异是,连接到具有 CMOS 接口的 MCU 时需要 LVDS 驱动器和接收器等附加元件,这会进一步增加传播延迟。图 148 显示了具有 LVDS 接口的隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1305L25 与具有 CMOS 接口的 MCU TMS320F28379D 之间的简化数字接口。

 AMC1305L25 与 TMS320F28379D 的数字接口图 148 AMC1305L25 与 TMS320F28379D 的数字接口

图 149 显示了具有内部创建的时钟源且带 CMOS 接口的隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1303Mx 与带 CMOS 接口的 TMS320F28379D 之间的简化数字接口。AMC1303Mx 内部生成的时钟信号 CLKOUT 是 MCU Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) SD1_C1 (GPIO123) 的输入。Δ-Σ 调制器的隔离式数据输出 DOUT 直接连接到 SDFM 的 MCU 数据输入 SD1_D1 (GPIO122)。

 AMC1303M2520 用于连接 TMS320F28379D 的 3.3V CMOS 数字接口图 149 AMC1303M2520 用于连接 TMS320F28379D 的 3.3V CMOS 数字接口

使用具有内部时钟的隔离式调制器时,数字接口面临的挑战仅限于隔离式 Δ-Σ 调制器与 MCU 建立时间和保持时间之间的不同时序规格。如果时钟和数据信号的布线长度相同,则可以忽略 PCB 上的布线长度引入的时钟和数据信号传播延迟。通常,调制器直接连接到 MCU,无需缓冲器或电平转换器(这会增加额外的传播延迟)。

对于 10MHz 和 20MHz 时钟版本,AMC1303Mx 保持时间 th(MIN) 为 7ns,延迟时间 td (MAX) 为 15ns。面临的挑战是,AMC1303Mx 最短保持时间 th(MIN) 为 7ns,但 SDFM 模块需要 10ns 的保持时间,才能在不违反任何建立时间和保持时间的情况下在 SDx_Dy 处正确采集数据输入。

对于具有曼彻斯特编码位流输出的隔离式 Δ-Σ 调制器(例如 AMC1306E25),数据和时钟通过单线传输。因此,不需要考虑接收器件的建立时间和保持时间要求与调制器时钟信号之间的关系。

满足 MCU 建立时间和保持时间要求的一种常用方法和折衷方法是降低时钟频率。但是,降低时钟频率也会降低隔离式 Δ-Σ 调制器的数据输出速率,并增加电流测量的延时。一种更合适的方法是使用时钟边沿延迟补偿,这样可以使时钟信号的时钟边沿移到数据信号的理想采样点,从而满足建立时间和保持时间要求。使用此方法可消除时钟频率限制,从而使隔离式 Δ-Σ 调制器和系统以出色性能运行。