ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 35 显示了输入到 GPIO123 的时钟信号 SD1_C1 和输入到 GPIO122 的相移数据信号 SD1_D1。在此测试设置中,GPIO123 由软件反相,如下所示。
// Set 3-sample qualifier for GPIO122 and GPIO123 and do not invert GPIO123
GPIO_SetupPinOptions(123, GPIO_INPUT, GPIO_INVERT | GPIO_QUAL3);
GPIO_SetupPinMux(122,GPIO_MUX_CPU1,7); // MUX position 7 for SD1_D1
GPIO_SetupPinMux(123,GPIO_MUX_CPU1,7); // MUX position 7 for SD1_C1
现在,F28379D SDFM 在 SD1_C1 的下降沿对数据 SD1_D1 进行采样,这对应于 GPIO123 输入端反相时钟信号的上升沿。F28379D 采样的数据始终为逻辑‘0’,通过 Code Composer Studio 中的 Sinc3 OSR64 滤波器 = -16384 的输出进行验证,如下所示。
总之,在软件中通过使 GPIO 输入的时钟输入反相来进行时钟信号补偿的方法经过验证。通过使时钟反相,时钟信号会添加半个时钟周期的固定延迟,这个延迟足以满足 SDFM 限定 GPIO(3 样本)模式 0 最短 10ns 的 TMS320F28379D 建立时间和保持时间要求。但是,如果可满足为 SDFM 限定 GPIO(3 样本)模式 0 产生的 MCU 建立时间和保持时间的要求,则需要单独检查每个系统设计。