ZHCAF29 March 2025 AM62L
以下外设实现了 IOSET:UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C。确保在定制设计中使用正确的 IOSET。
时序闭合基于 IOSET。
验证所连接处理器外设的 IO(固定电压或双电压)所参考的 IO 组的 IO 电源是否与所连接器件的 IO 电压电平兼容。建议将所连接器件的 IO 电源和由所连接处理器参考的 IO 组的 IO 电源相连接。外设 IO 连接至少同一电源。
验证 UART 接口(外部通信接口或调试)和配置(2 线或 4 线带流量控制)的应用要求。有关支持的 UART 实例数,请参阅处理器特定数据表。
使用外部收发器时,使外部接口信号 IO 电平与 IO 组电压电平的双电压 IO 电源匹配。建议使用同一电源为收发器的 IO 电源和 IO 组 VDDSHVx、VDDSx 或 VDDS_WKUP 的处理器 IO 电源供电。根据需要验证失效防护运行情况,以及上拉电阻电压电平和连接的电源。
建议在接口信号上靠近源极的位置配置串联电阻,用于隔离或调试。
建议在处理器 UART 接收输入端(UARTn_RXD (n = 0-6) 和 WKUP_UART0_RXD)使用上拉电阻。验证外部接口信号上拉电阻的可用性,并相应地配置拉电阻。
如果处理器的接口信号直接连接到外部输入,建议使用外部 ESD 保护。
UART 接口经常连接错误。按如下方式连接信号:
如果使用了其他接口信号,请验证连接。
当调试接口 UART 信号直接连接到外部接口时,注意失效防护运行情况和 IO 电平。提供外部 ESD 保护配置。