ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
验证所需的环回时钟配置。可以使用 OSPI0_LBCLKO(OSPI 环回时钟输出)和 OSPI0_DQS(OSPI 数据选通或环回时钟输入)进行不同的时钟环回配置。有关以下环回配置,请参阅器件特定数据表:
处理器 DQS 或环回时钟与 OSPI 器件的 DS 数据选通搭配使用
如果器件中有 DS(读取数据选通)引脚,请将器件的 DS 引脚连接到处理器的 OSPI0_DQS 引脚。建议将 OSPI0_LBCLKO 引脚悬空。
如果 DS 可用或未使用,要配置外部环回,请将处理器的 OSPI0_LBCLKO 输出引脚连接到处理器的 OSPI0_DQS 输入引脚。
如果不使用外部环回,建议使 OSPI0_LBCLKO 和 OSPI0_DQS 引脚保持悬空。