ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
处理器上提供以下时钟输出,仅用于测试和调试。
OBSCLK0、MCU_OBSCLK0 是观察时钟输出,仅用于测试和调试目的。OBSCLK 引脚可用于选择多个不同时钟之一作为输出。我们不希望将该信号用作任何外部器件的时钟源。如数据表中所述,该信号仅用于测试和调试目的。
如果未使用名称为 OBSCLK0、MCU_OBSCLK0、SYSCLKOUT0、MCU_SYSCLKOUT0 的处理器引脚,则提供一个测试点用于测试/调试。考虑添加一个并联拉电阻。
如果使用了这些引脚,可在布线上插入一个测试点,并可提供用于将这些信号与附加器件进行隔离的配置,从而进行测试/调试。
系统时钟引脚(MCU_SYSCLKOUT0 和 SYSCLKOUT0)通过硬接线连接到专用时钟资源。