ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
每当 JTAG 接口连接到多个器件时,建议使用时钟和信号缓冲。即使是实施单个器件,也强烈建议使用时钟缓冲。有关实现的信息,请参阅器件特定 EVM。
如果需要跟踪操作,请将 TRC_x 信号直接连接到仿真连接器。所有 TRC_x 信号都与其他信号进行引脚多路复用。可以使用跟踪功能或 GPMC 接口。用于跟踪功能的 TRC_x 信号连接(电路板布线)必须很短并进行偏差匹配。跟踪信号位于 VDDSHV3 域上,并且可能具有与其他 JTAG 信号不同的电源电压。更多有关 TRC/EMU 设计和布局的建议,请参阅仿真和跟踪接头技术参考手册。XDS 目标连接指南 中提供了有关此信息的摘要。
如果需要边界扫描,请将 EMU0 和 EMU1 引脚直接连接到 JTAG 连接器。
要确保 JTAG 接口的正确实施,请参阅仿真和跟踪接头技术参考手册 和 XDS 目标连接指南。