ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
建议将 ADC0 模拟电源 VDDA_ADC0 连接到器件特定数据表中建议的电源轨。
使用 ADC0 之前,请遵循器件特定数据表的信号说明、ADC、MAIN 域 表末尾添加的注释。
请参阅 AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 处理器的硬件设计指南 应用手册的外设、模数转换器 (ADC)、AM64x/AM243x SR2.0 ADC 勘误表的变更摘要 一节。
ADC IO 不具有失效防护功能。不建议也不允许在不给处理器供电的情况下向任何 ADC 输入施加电压。施加的 ADC 输入(基于输入电平)可能会导致电源轨上出现残余电压,从而导致电路板启动问题。请参阅器件特定数据表的绝对最大额定值 表。如果需要监控处理器电源斜升之前可用的电源,建议通过一个开关将这些输入连接到 ADC。该开关既可由处理器 GPIO 控制,也可由来自任何电源(包括 PMIC)的电源正常信号控制。