ZHCAD70C June 2021 – September 2023 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
输出缓冲器驱动的直流电流应保持小于定义的最小 IOH 和 IOL 值,以实现相应电气特性 表中定义的 VOL 最大值和 VOH 最小值。我们不建议超出器件特定数据表中定义的限值,并且希望直流电流明显小于这些限值,否则会导致其他问题。
例如,这些高电平电流的开关可能会产生大量电气噪声,这些噪声可能会耦合到其他电路,从而需要在相应的 IO 电源轨上使用额外的去耦电容器。