ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
本章各表格中列出了数据结构。字节索引是相对于指向该结构的指针的偏移量。多字节字段采用小端字节序,且根据字段大小要求进行 16 位半字或 32 位字对齐。对于位编号,0 表示 LSB。R/W 列的含义如下:
R:系统 CPU 可以读回结果;无线电 CPU 不读取该字段。
W: 系统 CPU 写入一个值,无线电 CPU 读取它且不会修改。
R/W:系统 CPU 写入初始值,无线电 CPU 可能会修改它。
对于从另一数据结构特化而来的数据结构,来自父结构的字段不会重复列出,但“字节索引”列会体现它们的存在。
所有命令的唯一强制字段是命令 ID 编号,该编号为 16 位数,作为命令结构的前 2 个字节发送。
某些即时命令具有额外的字段,这些字段针对每条命令单独定义。无线电操作命令具有额外的强制字段,定义见表 26-9。
所有标记为保留的命令字段都应写入 0。