ZHDU116G January 2018 – June 2024 CC1312PSIP , CC1312R , CC1352P , CC1352R , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2652P , CC2652PSIP , CC2652R , CC2652RB , CC2652RSIP , CC2662R-Q1
表 20-40 列出了 ADI_4_AUX 寄存器的存储器映射寄存器。表 20-40中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0h | MUX0 | 内部 | MUX0 寄存器(偏移 = 0h)[复位 = 00h] |
| 1h | MUX1 | 内部 | MUX1 寄存器(偏移 = 1h)[复位 = 00h] |
| 2h | MUX2 | 内部 | MUX2 寄存器(偏移 = 2h)[复位 = 00h] |
| 3h | MUX3 | 内部 | MUX3 寄存器(偏移 = 3h)[复位 = 00h] |
| 4h | ISRC | 电流源 | ISRC 寄存器(偏移 = 4h)[复位 = 00h] |
| 5h | COMP | 比较器 | COMP 寄存器(偏移 = 5h)[复位 = 00h] |
| 7h | MUX4 | 内部 | MUX4 寄存器(偏移 = 7h)[复位 = 00h] |
| 8h | ADC0 | ADC 控制 0 | ADC0 寄存器(偏移 = 8h)[复位 = 00h] |
| 9h | ADC1 | ADC 控制 1 | ADC1 寄存器(偏移 = 9h)[复位 = 00h] |
| Ah | ADCREF0 | ADC 基准 0 | ADCREF0 寄存器(偏移 = Ah)[复位 = 00h] |
| Bh | ADCREF1 | ADC 基准 1 | ADCREF1 寄存器(偏移 = Bh)[复位 = 00h] |
| Eh | LPMBIAS | 内部 | LPMBIAS 寄存器(偏移 = Eh)[复位 = 00h] |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 20-41 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
图 20-36 展示了 MUX0,表 20-42 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | ADCCOMPB_IN | RESERVED | COMPA_REF | ||||
| R-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 6 | ADCCOMPB_IN | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
| 5-4 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 3-0 | COMPA_REF | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-37 展示了 MUX1,表 20-43 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COMPA_IN | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | COMPA_IN | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-38 展示了 MUX2,表 20-44 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ADCCOMPB_IN | DAC_VREF_SEL | ||||||
| R/W-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | ADCCOMPB_IN | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
| 2-0 | DAC_VREF_SEL | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-39 展示了 MUX3,表 20-45 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ADCCOMPB_IN | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | ADCCOMPB_IN | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-40 展示了 ISRC,表 20-46 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
电流源
电流源的强度与微调控制。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TRIM | RESERVED | EN | |||||
| R/W-0h | R-0h | R/W-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | TRIM | R/W | 0h | 调节电流源的电流。 可将输出电流进行组合,以获得所需的总电流。 0h = 未连接电流 1h = 0P25U:0.25uA 2h = 0P5U: 0.5uA 4h = 1P0U: 1.0 uA 8h = 2P0U: 2.0uA 10h = 4P5U: 4.5 uA 20h = 11P75U: 11.75uA |
| 1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | EN | R/W | 0h | 电流源使能 |
图 20-41 展示了 COMP,表 20-47 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
比较器
控制 COMPA 和 COMPB 比较器。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COMPA_REF_RES_EN | COMPA_REF_CURR_EN | LPM_BIAS_WIDTH_TRIM | COMPB_EN | RESERVED | COMPA_EN | ||
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | COMPA_REF_RES_EN | R/W | 0h | 在 COMPA 基准节点与接地之间建立 400kΩ 电阻连接。与 COMPA_REF_CURR_EN 配合使用,用于为电容感应生成电压基准。 |
| 6 | COMPA_REF_CURR_EN | R/W | 0h | 启用从 ISRC 到 COMPA 基准节点的 2uA IPTAT 电流。要求 ISRC.EN = 1。与 COMPA_REF_RES_EN 配合使用,用于为电容感应生成电压基准。 |
| 5-3 | LPM_BIAS_WIDTH_TRIM | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
| 2 | COMPB_EN | R/W | 0h | COMPB 使能 |
| 1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | COMPA_EN | R/W | 0h | COMPA 使能 |
图 20-42 展示了 MUX4,表 20-48 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| COMPA_REF | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | COMPA_REF | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-43 展示了 ADC0,表 20-49 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
ADC 控制 0
ADC 采样控制。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SMPL_MODE | SMPL_CYCLE_EXP | RESERVED | RESET_N | EN | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SMPL_MODE | R/W | 0h | ADC 采样模式: 0:同步模式 1:异步模式 ADC 在转换前执行采样保持。在同步模式下,当 ADC 时钟检测到触发信号的上升沿时,采样即开始。如果触发信号源自与 ADC 时钟异步的时钟域,则检测过程中会引入抖动或不确定性。SMPL_CYCLE_EXP 参数决定了采样持续时间。 采样结束后,转换立即开始。 在异步模式下,一旦启用,采样便会持续进行。当触发信号出现上升沿时,采样立即结束并随即开始转换。转换完成后,采样将重新开始。 当需要避免外部驱动信号的采样时刻出现抖动时,异步模式非常有用 |
| 6-3 | SMPL_CYCLE_EXP | R/W | 0h | 当 ADC 在同步模式 (SMPL_MODE = 0) 下运行时,该控制转换前的采样持续时间。该设置在异步模式下无效。采样持续时间计算公式为:2SMPL_CYCLE_EXP + 1 / 6us。 3h = 2P7_US:16 x 6MHz 时钟周期 = 2.7us 4h = 5P3_US: 32 x 6MHz 时钟周期 = 5.3us 5h = 10P6_US: 64 x 6MHz 时钟周期 = 10.6us 6h = 21P3_US: 128 x 6MHz 时钟周期 = 21.3us 7h = 42P6_US: 256 x 6MHz 时钟周期 = 42.6us 8h = 85P3_US: 512 x 6MHz 时钟周期 = 85.3us 9h = 170_US: 1024 x 6MHz 时钟周期 = 170us Ah = 341_US: 2048 x 6MHz 时钟周期 = 341us Bh = 682_US: 4096 x 6MHz 时钟周期 = 682us Ch = 1P37_MS: 8192 x 6MHz 时钟周期 = 1.37ms Dh = 2P73_MS: 16384 x 6MHz 时钟周期 = 2.73ms Eh = 5P46_MS: 32768 x 6MHz 时钟周期 = 5.46ms Fh = 10P9_MS: 65536 x 6MHz 时钟周期 = 10.9ms |
| 2 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 1 | RESET_N | R/W | 0h | 复位 ADC 数字子芯片,低电平有效。每次重新配置 ADC 时都必须将其复位。 0:复位 1:正常运行 |
| 0 | EN | R/W | 0h | ADC 启用 0:禁用 1:启用 |
图 20-44 展示了 ADC1,表 20-50 对其进行了介绍。
返回到汇总表。
ADC 控制 1
ADC 比较器控制。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | SCALE_DIS | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | SCALE_DIS | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
图 20-45 展示了 ADCREF0,表 20-51 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
ADC 基准 0
ADC 使用的控制基准。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | REF_ON_IDLE | IOMUX | EXT | SRC | RESERVED | EN | |
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R/W-0h | |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 6 | REF_ON_IDLE | R/W | 0h | 在 IDLE 状态下启用 ADCREF。 0:在 IDLE 状态下禁用 1:在 IDLE 状态下启用 当 ADC0.SMPL_MODE = 0 时,令 ADCREF 保持启用状态。 建议:当 ADC0.SMPL_CYCLE_EXP 小于 0x6(采样时间为 21.3µs)时,务必启用 ADCREF。 |
| 5 | IOMUX | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
| 4 | EXT | R/W | 0h | 内部。仅可通过 TI 提供的 API 使用。 |
| 3 | SRC | R/W | 0h | ADC 基准源: 0:固定基准 = 4.3V 1:相对基准 = VDDS |
| 2-1 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 0 | EN | R/W | 0h | ADC 基准模块使能: 0:ADC 基准模块已断电: 1:ADC 基准模块已使能 |
图 20-46 展示了 ADCREF1,表 20-52 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
ADC 基准 1
ADC 使用的控制基准。仅可通过 TI 提供的 API 使用。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | VTRIM | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 5-0 | VTRIM | R/W | 0h | 微调 ADC 固定基准的输出电压(64 个步进,二进制补码)。仅适用于 ADCREF0.SRC = 0。 示例: 0x00 - 标称电压 1.43V 0x01 - 标称值 + 0.4% 1.435V 0x3F - 标称值 - 0.4% 1.425V 0x1F - 最大电压 1.6V 0x20 - 最小电压 1.3V |