ZHCUB31E november 2013 – june 2023
“IO 延迟”校准过程扫描整个通道的 IO 延迟抽头值,并获得没有位错误的抽头值。选择 IO 延迟将打开图 3-6 所示的窗口。在该窗口中,用户可以逐通道进行延迟调整校准。
所选的通道将依次按顺序进行校准。“Tap Resolution”表示在 IO 延迟抽头值之间扫描抽头值的最小步长。“Bit Error Validation time (ms)”指定在 IO 延迟抽头值之间进行扫描的过程中在检查错误位是否为 true/false 之前等待的延时时间。“Check all Lanes?”可用于选中/取消选中所有通道。选择需要校准的通道后,点击“Start Calibration Data”按钮,开始逐个对选定的通道进行校准。校准一旦开始(“Start Calibration”随后变为“Stop Calibration”),就可以随时使用“Stop Calibration”按钮停止校准。校准完成后,可以点击“Save Calibration Data”并输入目标文件位置来保存校准数据。可以点击“Load Calculated Delay”并加载先前保存的包含校准数据的文件,此操作将为所有选定/校准的通道派生“计算出的延迟”,并将相同的延迟计算值加载到固件。IO 延迟校准到此结束。完成 IO 延迟校准步骤后,可以照常从 HSDC 专业版执行数据采集。