ZHCUB31E november 2013 – june 2023
如果已安装较旧版本的 GUI,请确保先将其卸载然后再加载较新版本。如果 GUI 检测到线上提供了更高版本的 GUI (http://www.ti.com/tool/tsw1400evm),它将协助用户从 TI 网站下载最新版本。GUI 每七天自动查询产品网站来确定是否有最新版本,但也可以通过使用下拉菜单手动调用最新版本检查:Help->Check for updates。
如果当前版本的 GUI 软件不支持新推出的 TI HSDC EVM,用户可使用 TI 网站 (www.ti.com) 上提供的 HSDCProv_xpxx_Patch_setup 可执行文件将这些 EVM 添加到 GUI 器件列表中。搜索 TSW1400 将引导用户到达该位置。用户应该下载这个补丁。启动应用程序并按照屏幕上的说明进行操作。这个补丁将显示要添加或替换的文件,并具有显示将删除哪些文件以及发行说明的选项卡。运行补丁后,用户将能够启动“高速数据转换器专业版 GUI”,并注意到 ADC 和 DAC 器件下拉选择框中添加了新器件。补丁始终特定于核心 GUI 版本,因此这个补丁应用程序仅适用于创建该补丁时明确指定的目标 GUI 版本。