ZHCUB31E november 2013 – june 2023
Other Frequency Options 菜单有 3 个功能:Peak Analysis、Disable Fundamental Frequency Search 和 Disable Harmonic Frequency Search,如图 3-22 所示。
启用“Peak Analysis”后,该功能会查找高于平均本底噪声的其他峰值(除基频、谐波和下一个杂散之外的峰值),并根据峰值的幅度将它们标记为“A”到“Z”。相应的阈值设置为高于本底噪声的 n 个标准偏差,启用后在图中显示为水平线。
启用“Disable Fundamental Frequency Search”后,GUI 会将用户提供的 Input Target Frequency 值作为基频的位置(不会在整个 FFT 中搜索基频)。如果有杂散或谐波频率的幅度大于实际信号频率幅度,通常会使用该选项。默认情况下,该选项处于非活动状态,软件会搜索最大信号的频谱作为基频。
启用“Disable Harmonic Frequency Search”后,GUI 不再搜索整个 FFT 来查找谐波。默认情况下,该选项处于非活动状态,软件会搜索频谱来查找四个谐波 (HD2 - HD5)。