ZHCUB31E november 2013 – june 2023
如果是第一次打开 GUI,在设置图形发生器模式时,请确保选择 GUI 右上角的“DAC”。点击“DAC”后,GUI 首页应如图 5-2 所示。
要在 DAC 图形发生器模式下运行 GUI,必须为 FPGA 加载相应的固件,该固件由待测试的 DAC 类型决定。
在 GUI 的“Select DAC”按钮中,点击下拉箭头并选择 DAC3152(图 5-3)。这将是该测试示例的目标 EVM。
询问“Do you want to update the firmware for DAC”时,点击“Yes”。现在会在这一过程中加载该设置的固件,这将需要大约 20 秒时间。固件加载完成后,名为 USER_LED (0–7) 的 LED 现在将亮起,但 USER_LED 3 和 5 除外。USER_LED 3 用于指示第二个 PLL 的状态(但这个 PLL 不用于该固件版本),USER_LED 5 用于指示发送数据是否存在 FIFO 溢出(错误)。
如果 TSW1400 未接收到来自 DAC EVM 的有效时钟,USER_LED3 和 USER_LED4 将熄灭。