本节介绍使用配置为 CMOS 输出接口的 ADS62P49 EVM 进行测试时的操作。
- 如果未安装 ADC EVM,请将 TSW1400 断电。
- 将 ADS62P49 EVM 的 J1 和 J2 连接到 TSW1400 EVM 的连接器 J1。
注: TSW1400 连接器的引脚 1 插入 ADS62P49 EVM 上 J1 的引脚 39。
- 向 J10 提供未通电的 +5VDC 连接,并返回到 ADS62P49 EVM 的 J12。
- 向 ADS62P49 EVM 的 J19 提供 1.5VPP 40MHz 正弦波时钟。在 CMOS 模式下运行时,请确保该时钟处于数据表中指定的频率限制范围内。
- 为 CH1 (J6) 提供经过滤波的 10MHz 模拟输入。
- 给 TSW1400 上电,然后给 ADC EVM 上电。
- 将 ADS62P49 EVM 设置为以并行模式、偏移二进制并行 CMOS 输出和内部基准电压运行。
- 按照“软件启动”一节中的说明启动 HSDC 专业版 GUI。
- 图 4-4 展示了连接到 ADS62P49 EVM CMOS 连接器的 TSW1400 EVM。
要将 GUI 设置为在数据采集模式下运行,请点击 GUI 左上方的“ADC”选项卡。导航至 GUI 左上角的器件选择按钮,点击下拉箭头,然后选择“ADS62p49_cmos”。点击该文件后将打开一个弹出窗口,询问“Do you want to update the Firmware for ADC”。点击“Yes”。固件开始加载,大约需要 20 秒的时间完成。固件加载完成后,FPGA_CONF_DONE LED 会在配置 FPGA 后点亮。名为 USER_LED (0–7) 的 LED 现在应该全部亮起。
注: 如果 TSW1400 未接收到来自 ADC EVM 的有效时钟,USER_LED3 和 USER_LED4 会熄灭。
- 使用“Test Selection”按钮将采集显示画面更改为“Single Tone”。
- 将活动通道设置为“Channel 1/2”。
- 使用默认的记录长度值 65,536。
- 将 ADC 采样率设置为 40MHz。
- 如果使用相干输入频率,请点击“Auto Calculation of Coherent Frequency”功能和“Rectangular”采集模式。否则,请勿设置此功能,并使用“Blackman”窗口模式。
- 将输入频率源设置为“Auto Calculation of Coherent Frequency”功能生成的“ADC Input Target Frequency”中的新值。
- 确保将显示模式设置为“Frequency”。
- 点击“Capture”按钮执行数据采集。结果应类似于图 4-5 中所示的结果。