ZHCUB31E november 2013 – june 2023
本节介绍使用具有 CMOS 输入接口的 DAC5688 EVM 进行测试时的操作。
TSW1400 连接器的 J1 引脚 1 插入 DAC5688 EVM 上的 J2 引脚 1。
使用 DAC5688 EVM GUI 将名为“example”的测试文件加载到 EVM 中。这个文件可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC5688\DAC5688 Configuration Files 中找到。该操作会将 DAC5688 设置为以 122.88MHz 的数据速率从 TSW1400 接收 WCDMA 测试图形。DAC5688 的 CLK2 以 491.52MHz 运行,DAC 插值设置为 4 倍,要求输入数据速率为 122.88MHz。
在 DAC5688 GUI 中,转至“CDCM7005”选项卡,并在“Y3 Output (OUTCLK3)”下设置 4 分频、LVCMOS 和 inverting,如图 5-6 所示。
这样会产生一个反相 122.88MHz 时钟供 TSW1400 用于生成 CMOS 测试图形。
TSW1400 EVM 的 CMOS 数据速率始终不得超过 250MHz。该速率由提供给 J7 的 CMOS_CLOCK 输入进行设置。在接近该限值的频率下运行时,用户可能需要调整此信号的延迟以满足受测 DAC 的时序规格。
在 DAC5688 EVM 上,可以选择使用 CDCM7005 时钟发生器的备用输出作为时钟源。在该示例中,CDCM7005 的 OUTCLK3 经过反相以优化设置和保持时间。另一种调整延迟的方法是为此时钟源使用不同的电缆长度。
如果是第一次打开 HSDC 专业版 GUI,在设置图形发生器模式时,请确保选择 GUI 右上角的“DAC”。这样会使 EVM 适用于该测试示例。在 GUI 的“Select DAC”按钮中,点击下拉箭头并选择“cmos”。大多数高速 CMOS DAC EVM 都使用此固件。
询问“Do you want to update the firmware for DAC”时,点击“Yes”。在此过程中会加载固件设置,大约需要 20 秒时间。固件加载完成后,名为 USER_LED (0–7) 的 LED 现在将亮起,但 USER_LED 5 除外。USER_LED 3 用于指示第二个 PLL 的状态,USER_LED 5 用于指示发送数据是否存在 FIFO 溢出(错误)。
如果 TSW1400 未接收到来自 DAC EVM 的有效时钟,USER_LED3 和 USER_LED4 会熄灭。
对于该测试,请在 GUI 顶部设置以下参数:
GUI 的显示面板将更新,并会显示在代码和频域中发送到 DAC EVM 的测试数据,如图 5-7 所示。
如果 DAC5688 EVM 配置为 IF 输出,请将频谱分析仪连接到 EVM 的 SMA J4 (IOUTB2) 或 J9 (IOUTA2)。DAC 示例文件的 NCO 设置为 61.44MHz,测试图形 IF 的中心频率为 30MHz。该信号应为以 91.44MHz 为中心的单个载波,如图 5-8 所示。
DAC5688 EVM 默认设置为 RF 输出。调制器输出位置将为 LO 频率加 91.44MHz。有关 IF 和 RF 输出配置设置的详细信息,请参阅 DAC5688 EVM 用户指南 (SLAU241) 的第 4.7 节。