ZHCUB31E november 2013 – june 2023
断开 HSDC 专业版与主板的连接,并将软件连接到从板。用户必须再次在从板上选择受测器件,因为在使用多个板的情况下 GUI 不会持续跟踪是否进行了切换。
从下拉菜单中选择器件后,图 3-15 中的消息将会出现。点击“OK”继续。
在 GUI 主面板中,输入正确进行 FFT 处理的采样率。输入该值后将显示从触发事件采集的数据。
对于 TSW14J5x,有一个高级选项可用于与 JESD204B 接口使用的 SYSREF 信号同步的主/从触发。该模式启用与 SYSREF 上升沿同步的主/从触发。在主模式下,在用户按下“Capture”按钮后出现的 SYSREF 第一个上升沿,TRIG_OUT_A/B/C SMA 上会生成硬件输出触发器。在 SYSREF 的下一个上升沿会采集数据。
在从触发模式下,采集发生在 TRIG_IN SMA 输入端触发输入上升沿之后的第一个 SYSREF 上升沿。这样,主板和从板都将以同步方式开始在同一 SYSREF 边沿采集数据。
所需的软件更改:(以下步骤适用于 ADC 和 DAC)
要使 TSW14J5x 板进入基于 Sysref 的主/从触发模式,请在相应主器件和从器件 INI 文件中的 [Version 1.0] 条目紧接着的下方添加以下 INI 参数,如图 3-16 所示。
在 HSDC 专业版 GUI 中,选择“Data Capture Options”下的 Trigger Option 菜单。
对于主板,选中 Trigger mode enable 和 Arm on next capture button press。
对于从板,在“Trigger Option”窗口中选中 Trigger mode enable。
HSDC 专业版 GUI 现已配置基于 SYSREF 的主/从触发。返回主板,当用户点击“Capture”按钮后,软件将在 EXT_TRG_INPUT/TRIG_IN 连接器上检测到的下一个上升沿执行采集。