ZHCUB31E november 2013 – june 2023
当与 TSW14xxx EVM 配合使用时,HSDC 专业版 GUI 支持对所有 TI 高速数据转换器 EVM 进行测试。与 ADC EVM 配合使用时,系统会采集高速数据(CMOS、LVDS、JESD204B 串行或 JESD204C 串行),然后存储到存储器组或直接存储在 FPGA 中,具体取决于使用的 TSW14xxx 平台。为了在主机 PC 上获取数据,FPGA 从存储器中读取数据,并在串行外设接口 (SPI) 上发送数据。一个板载高速 USB 转 SPI 转换器会将 FPGA SPI 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。
在图形发生器模式下,HSDC 专业版可以为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形或加载现有图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14xxx。FPGA 将接收到的数据存储在内部或存储到电路板存储器中,具体取决于所使用的平台。然后,该数据由 FPGA 读取,并通过对接的连接器发送到 DAC EVM。
HSDC 专业版 GUI 使用一个 DLL 和一组 API,通过 Cypress FX3 USB 3.0 器件从 GUI 与 TSW14J5x 进行通信。这款新一代的 USB 3.0 控制器提供一个可编程的并行接口,这个接口可直接连接到 FPGA 以提供高速数据传输。该接口与 USB 2.0 和 3.0 系统均兼容。通过 USB 3.0 进行数据传输的理论速度限制为 5Gbps,而 USB 2.0 为 480Mbps。但是,由于具有数据包开销和握手延迟,通过 Cypress FX3 器件进行传输的有效吞吐量对于 USB 3.0 系统为 2Gbps,对于 USB 2.0 系统为 320Mbps。传输到 PC 的样本会经过后期处理并存储为二进制文件,因此有效数据传输速率再次降低。使用 3.0 系统时,用户采集 1GB 的数据大约需要 20 秒 (400Mbps)。使用 2.0 系统时,大约需要 45 秒 (177Mbps)。该控制器还用于使用并行编程模式配置板载 FPGA,从而可在不到三秒的时间内完成配置。
对于 TSW1400 EVM,GUI 通过 FTDI FT4232H 器件进行通信。FT4232H 是一款 USB 2.0 高速转 UART IC,能够采用各种行业标准(例如串行或并行接口)进行配置。FT4232H 具有 4 个 UART,其中两个具有独立配置 MPSSE 引擎的选项,这样 FT4232H 就可以作为两个 UART/Bit-Bang 端口以及两个用于模拟 JTAG、SPI、I2C、Bit-Bang 或其他同步串行模式的 MPSSE 引擎运行。
HSDC 专业版软件的主要特性包括:
TSW14xxx 系列包含以下 EVM:
有关 TSW1400EVM 硬件方面的更多信息,请参阅 TSW140x 高速数据采集/图形发生器卡用户指南 (SLWU079)。
有关这四个 EVM 的硬件方面的更多信息,请参阅 TSW14J5x JESD204B/C 高速数据采集和图形发生器卡用户指南。
有关此 EVM 的硬件方面的更多信息,请参阅 TSW14DL3200EVM 高速 LVDS 数据采集/图形发生器卡用户指南。
有关此 EVM 的硬件方面的更多信息,请参阅 TSW14J59EVM JESD204C 数据采集和图形发生器卡用户指南。
此外,用户还可以选择使用 Xilinx FPGA 开发套件来连接 TI 基于 JESD204B 的高速数据转换器 EVM。