MSP-EXP432P401R

MSP432P401R LaunchPad

MSP-EXP432P401R

立即订购

概述

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 MSP-EXP432P401R LaunchPad
第 2 步:下载 MSP432 SDK
第 3 步:完成开箱即用体验接受 SimpleLink Academy 培训

通过 SimpleLink™ MSP432P401R LaunchPad™ 开发套件,您可以开发受益于低功耗运行的高性能应用。它具有 MSP432P401R,其中包括 48MHz ARM® Cortex®-M4F、80uA/MHz 工作功耗和 660nA RTC 运行、具有 16 位性能的 SAR 精密 ADC 以及 AES256 加速器。

MSP-EXP432P401R 器件的所有引脚呈扇形散开,可轻松连接。通过这些引脚,您可以轻松插入 20 引脚和 40 引脚 BoosterPack™ 模块,从而额外增加低功耗蓝牙 (BLE) 和 Wi-Fi® 无线连接等功能。

MSP-EXP432P401R LaunchPad 套件提供的开箱即用体验包括图形用户界面,可让用户键入需要的 RGB LED 每分钟跳动数,并从 1600 万种颜色中进行选择。通过 MSP432 快速入门指南,了解入门为何如此简单。

您可以通过 TI Resource Explorer 在线浏览所有文档,并使用 SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK) 和相关 SDK 插件来开始进行开发,这样您就可以在添加 SimpleLink 无线 BoosterPack 后,轻松添加低功耗蓝牙 (BLE) 或 Wi-Fi。此外还提供其他专业开发环境,例如 TI 的在线 CCS Cloud IDE、基于 Eclipse 的 Code Composer StudioIAR Embedded Workbench 和 Keil uVision。

此 LaunchPad 套件包含采用了 EnergyTrace+ 技术的仿真器,这意味着,您无需其他工具即可进行项目编程和调试,同时还可以测量系统总能耗。

有关 LaunchPad 以及支持的 BoosterPack 的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站

特性
  • 低功耗、高性能 MSP432P401R MCU
    • 带浮点单元和 DSP 加速功能的 48MHz 32 位 ARM Cortex M4F
    • 功耗:80uA/MHz 工作功耗和 660nA RTC 待机操作功耗
    • 数字:高级加密标准 (AES256) 加速器、CRC、DMA、32 位硬件乘法器
    • 存储器:256KB 闪存、64KB RAM
    • 计时器:4 个 16 位、2 个 32 位
    • 通信:多达 4 个 I2C、8 个 SPI、4 个 UART
  • 40 引脚 BoosterPack 连接器,支持 20 引脚 BoosterPack
  • 采用 EnergyTrace+ 技术的板载 XDS-110ET 仿真器
  • 2 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互
  • 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC

基于 Arm 的微控制器
MSP432P4011 SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P401M 具有精密 ADC、128kB 闪存和 32kB RAM 的 SimpleLink™ 超低功耗 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432P401R 具有精密 ADC、256KB 闪存和 64KB RAM 的 SimpleLink™ 超低功耗 32 位 Arm Cortex-M4F MCU MSP432P401V SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P401Y SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM MSP432P4111 SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 2MB Flash and 256KB RAM MSP432P411V SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 512KB Flash and 128KB RAM MSP432P411Y SimpleLink™ ultra-low-power 32-bit Arm Cortex-M4F MCU with precision ADC, 1MB Flash and 256KB RAM

 

USB 集线器和控制器
TUSB1210 高速 480Mbps USB 2.0 OTG 收发器

 

模拟开关/多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

蓝牙产品
CC2650MODA 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线模块

 

负载开关
TPS2012 2.0A、2.7 到 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告、工作态低电平启用

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with the MSP432P401R LaunchPad™ development kit

硬件和软件包

Get started and develop with dual-mode Bluetooth solutions with our wireless MCUs

仅订购此硬件

评估板

MSP-EXP432P401R – MSP432P401R LaunchPad

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 31
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP432P401R SimpleLink™ Microcontroller LaunchPad™ Development Kit User's Guide (Rev. F) 2018年 3月 8日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) 2020年 4月 24日
用户指南 MSP432P4xx SimpleLink™ Microcontrollers Bootloader (BSL) User's Guide (Rev. J) 2020年 4月 16日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2019年 11月 23日
数据表 MSP432P401R、MSP432P401M SimpleLink™ 混合信号微控制器 数据表 (Rev. H) 下载英文版本 (Rev.H) 2019年 8月 27日
更多文献资料 MSP-EXP432P401R EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
用户指南 Code Composer Studio™ IDE 7.1+ for SimpleLink™ MSP432™ MCUs User's Guide (Rev. K) 2018年 11月 26日
电子书 TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018年 5月 30日
技术文章 SimpleLink™ MCU SDKs: What is an SDK plug-in? 2017年 11月 21日
更多文献资料 实验室:传感器集成 2017年 11月 17日
更多文献资料 简介:传感器集成 2017年 11月 17日
更多文献资料 Jacki Project Lecture 2017年 11月 17日
应用手册 Migrating to the SimpleLink™ MSP432™ Family (Rev. D) 2017年 10月 19日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
技术文章 Embrace IoT living through the gateway of electronic door locks 2017年 9月 14日
白皮书 Sensor-to-cloud applications impel a change in the ultra-low-power microcontroll 2017年 7月 19日
应用手册 Configuring Security and Bootloader (BSL) on MSP432P4xx (Rev. D) 2017年 7月 14日
白皮书 RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
用户指南 MSP432P401R SimpleLink™ 微控制器LaunchPad™ 开发套 件(MSP‑EXP432P401R) (Rev. C) 下载最新的英文版本 (Rev.F) 2017年 4月 25日
用户指南 适用于SimpleLink™ MSP432™ 微控制器的Code Composer Studio™ IDE 7.1+ (Rev. F) 下载最新的英文版本 (Rev.K) 2017年 4月 24日
应用手册 利用SimpleLink™ MSP432P4xx 微控制器的低频功耗模式 (Rev. B) 下载英文版本 (Rev.B) 2017年 4月 24日
应用手册 移植到SimpleLink™ MSP432™ 系列 (Rev. C) 下载最新的英文版本 (Rev.D) 2017年 4月 24日
白皮书 SimpleLink™ MSP432P4xx MCU Security 2017年 4月 4日
用户指南 MSP-EXP432P401R Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 3月 15日
技术文章 Packing more performance into space-constrained embedded applications 2017年 2月 15日
应用手册 Software IP Protection on MSP432P4xx Microcontrollers (Rev. B) 2016年 11月 28日
应用手册 Multi-Frequency Range and Tunable DCO on MSP432P4xx Microcontrollers (Rev. A) 2016年 6月 23日
更多文献资料 MSP-EXP432P401R Software Examples and Design Files 2015年 10月 8日
更多文献资料 Browse MSP-EXP432P401R Documentation on TI Resource Explorer 2015年 7月 30日
技术文章 Leverage FreeRTOS for MSP432 MCUs 2015年 6月 2日
应用手册 Getting Started With EEMBC® ULPBench™ on MSP-EXP432P401R 2015年 3月 19日

相关设计资源

硬件开发

评估板
MSP-TS432PZ100 MSP432 100 引脚目标板

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)
驱动程序或库
MSP-GRLIB MSP 图形库
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO-MSP 适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) ENERGIA Energia ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSPKEIL Keil™ µVision® IDE 精简版– 免费 32KB IDE ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
插件
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MSP432 SDK 的蓝牙插件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频

下载选项

软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK
SimpleLink MSP432P4 High-precision ADC MCU Software Development

版本: 3.40.01.02
发布日期: 28 一月 2020
SIMPLELINK SDK INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD

下载选项

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO
Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

版本: 10.3.1.00003
发布日期: 02 五月 2021
SINGLE FILE INSTALLERS
ON-DEMAND INSTALLERS
EXPLORE IN THE CLOUD