ZHCABU2A April   2020  – October 2022 CC1350 , CC1352P , CC1352R , CC2400 , CC2420 , CC2430 , CC2500 , CC2520 , CC2530 , CC2538 , CC2540 , CC2541 , CC2543 , CC2544 , CC2545 , CC2564 , CC2590 , CC2591 , CC2592 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2650 , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RSIP , CC3100 , CC3120 , CC3135 , CC3135MOD , CC3200 , CC3200MOD , CC3220MOD , CC3220MODA , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF , CC3235S , CC3235SF , WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831

 

  1.   针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 法规概述
    1. 2.1 CEPT ERC 建议 70-03
  5. 3 无线电设备指令 (RED)
    1. 3.1 基本要求
    2. 3.2 制造商的义务
    3. 3.3 无线电设备的符合性
      1. 3.3.1 无线电设备符合性推定
      2. 3.3.2 符合性评估程序
      3. 3.3.3 EU 符合性声明
      4. 3.3.4 加贴 CE 标识的规则和条件
      5. 3.3.5 技术文档
    4. 3.4 投入使用的限制
  6. 4 ETSI EN 300 440
    1. 4.1 技术要求
      1. 4.1.1 环境概况
    2. 4.2 发送器要求
      1. 4.2.1 发送器最大辐射功率 (e.i.r.p.)
      2. 4.2.2 允许的工作频率范围
      3. 4.2.3 杂散域中的有害发射
      4. 4.2.4 占空比
      5. 4.2.5 FHSS 设备的附加要求
    3. 4.3 接收器要求
      1. 4.3.1 接收器类别
      2. 4.3.2 接收器性能标准
      3. 4.3.3 相邻信道选择性
      4. 4.3.4 阻塞或脱敏
      5. 4.3.5 杂散辐射 - 接收器
    4. 4.4 频谱接入技术
      1. 4.4.1 说前先听
        1. 4.4.1.1 LBT 时序参数
        2. 4.4.1.2 接收器 LBT 阈值和发送器最大开启时间
      2. 4.4.2 检测避让技术 (DAA)
  7. 5 ETSI EN 300 328
    1. 5.1 技术要求
      1. 5.1.1 环境概况
    2. 5.2 设备类型
      1. 5.2.1 宽带数据传输设备类型
      2. 5.2.2 自适应和非自适应设备
      3. 5.2.3 接收器类别
      4. 5.2.4 天线类型
    3. 5.3 一致性要求
      1. 5.3.1 跳频设备的一致性要求
        1. 5.3.1.1  射频输出功率
        2. 5.3.1.2  占空比
        3. 5.3.1.3  累积传输时间、频率占用和跳频序列
        4. 5.3.1.4  跳频间隔
        5. 5.3.1.5  介质利用 (MU) 系数
        6. 5.3.1.6  自适应性(自适应 FHSS)
          1. 5.3.1.6.1 使用 LBT 的自适应 FHSS
          2. 5.3.1.6.2 使用 DAA 的自适应 FHSS
          3. 5.3.1.6.3 自适应 FHSSS - 短控制信令传输
        7. 5.3.1.7  占用的通道带宽
        8. 5.3.1.8  带外域中的发送器有害发射
        9. 5.3.1.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.1.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.1.11 接收器阻塞
        12. 5.3.1.12 地理位置功能
      2. 5.3.2 宽带数据传输设备(非 FHSS)的一致性要求
        1. 5.3.2.1  射频输出功率
        2. 5.3.2.2  功率谱密度
        3. 5.3.2.3  占空比、Tx 序列和 Tx 间隙
        4. 5.3.2.4  介质利用系数
        5. 5.3.2.5  适应性(非 FHSS)
          1. 5.3.2.5.1 使用 LBT 的自适应非 FHSS
            1. 5.3.2.5.1.1 基于帧的设备
            2. 5.3.2.5.1.2 基于负载的设备
          2. 5.3.2.5.2 使用 DAA 的自适应非 FHSS
          3. 5.3.2.5.3 自适应非 FHSS - 短控制信令传输
        6. 5.3.2.6  占用的通道带宽
        7. 5.3.2.7  带外域中的发送器有害发射
        8. 5.3.2.8  74
        9. 5.3.2.9  杂散域中的发送器有害发射
        10. 5.3.2.10 接收器杂散发射
        11. 5.3.2.11 接收阻塞
        12. 5.3.2.12 地理位置功能
  8. 6 ETSI EN 301 893
    1. 6.1 技术要求
      1. 6.1.1 环境概况
    2. 6.2 一致性要求
      1. 6.2.1  标称中心频率
      2. 6.2.2  标称信道带宽和占用的信道带宽
      3. 6.2.3  射频输出功率、发射功率控制 (TPC) 和功率密度
      4. 6.2.4  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段外
      5. 6.2.5  发送器有害发射 - 5GHz RLAN 频段内
      6. 6.2.6  接收器杂散发射
      7. 6.2.7  动态频率选择 (DFS)
      8. 6.2.8  自适应性(信道接入机制)
        1. 6.2.8.1 基于帧的设备 (FBE)
          1. 6.2.8.1.1 发起设备信道接入机制
          2. 6.2.8.1.2 响应设备信道接入机制
        2. 6.2.8.2 基于负载的设备 (LBE)
          1. 6.2.8.2.1 设备类型 - 基于负载的设备
          2. 6.2.8.2.2 多信道运行 - 基于负载的设备
          3. 6.2.8.2.3 优先级 - 基于负载的设备
          4. 6.2.8.2.4 ED 阈值水平 - 基于负载的设备
          5. 6.2.8.2.5 发起设备信道接入机制 - 基于负载的设备
          6. 6.2.8.2.6 响应设备信道接入机制 - 基于负载的设备
        3. 6.2.8.3 短控制信令传输(FBE 和 LBE)
      9. 6.2.9  接收器阻塞
      10. 6.2.10 用户访问限制
      11. 6.2.11 地理位置功能
  9. 7 ETSI EN 301 489
    1. 7.1 技术要求
    2. 7.2 环境分类
    3. 7.3 测试条件
    4. 7.4 射频排除频段
    5. 7.5 性能评估
      1. 7.5.1 设备分类
    6. 7.6 性能标准
      1. 7.6.1 最低性能水平
    7. 7.7 发射要求
      1. 7.7.1 辐射发射 – 机壳端口
      2. 7.7.2 传导发射 - 直流电源输入/输出端口
      3. 7.7.3 传导发射 - 交流电源输入/输出端口
      4. 7.7.4 谐波电流发射 - 交流电源输入端口
      5. 7.7.5 电压波动与闪变 - 交流电源输入端口
      6. 7.7.6 传导发射 - 有线网络端口
    8. 7.8 抗扰度要求
      1. 7.8.1 射频电磁场(80MHz 至 6000MHz)- 外壳端口
      2. 7.8.2 静电放电 - 外壳
      3. 7.8.3 快速瞬变 - 共模
      4. 7.8.4 射频 - 共模
      5. 7.8.5 车辆环境中的瞬变和浪涌
      6. 7.8.6 电压骤降和中断
      7. 7.8.7 浪涌
  10. 8 IEC 62368-1
    1. 8.1 安全要求
  11. 9 EN 62311
    1. 9.1 EN 62311 的要求和限制
  12. 10参考文献
  13. 11修订历史记录
使用 LBT 的自适应 FHSS

使用 LBT 的自适应 FHSS 是一种机制,对于给定的跳频,如果在该频率上进行任何传输之前检测到干扰信号,那么此机制会使该频率“不可用”。

使用 LBT 的自适应 FHSS 设备应符合以下最低要求。

  1. 在每个停留时间开始时,在某个跳频上进行传输之前,设备应使用能量检测执行空闲信道评估 (CCA) 检查。CCA 观察时间应该不小于信道占用时间的 0.2%,最短为 18μs。如果设备发现该跳频是空闲的,则可以立即进行传输。
  2. 如果确定存在的信号水平高于步骤 5 中定义的检测阈值,则应将该跳频标记为“不可用”。然后设备可能会跳至跳频方案中的下一个频率(甚至在停留时间结束之前),但在这种情况下,“不可用”信道不能被视为“被占用”,并且应在最小跳频数量要求方面将其忽略。或者,设备可以在剩余的停留时间内保持在该频率上。不过,如果设备保持在该频率上以进行传输,则应执行扩展 CCA 检查,其中在步骤 1 中为 CCA 观察时间定义的值与步骤 3 中定义的信道占用时间的 5% 之间的随机持续时间内观察(不可用)信道。如果扩展 CCA 检查确定该频率不再被占用,则该跳频再次变为可用。如果延长 CCA 时间已经确定信道仍然被占用,则应执行新的延长 CCA 检查,直到信道不再被占用。
  3. 设备在给定跳频上进行传输而不重新评估该频率的可用性的总时间被定义为信道占用时间。给定跳频的信道占用时间(在成功的 CCA 之后立即开始)应小于 60ms,然后是至少为信道占用时间的 5% 且最短为 100μs 的空闲周期。在空闲周期到期后,应重复执行第 1 步中的程序,然后在同一停留时间内在该跳频上进行新的传输。

    示例:停留时间为 400ms 的设备可以有 6 个传输序列,每个 60ms,以 3ms 的空闲周期分隔。每个传输序列之前都进行了 120μs 的成功 CCA 检查。

    对于停留时间短于 60ms 的基于 LBT 的自适应 FHSS 设备,最大信道占用时间受停留时间的限制。
  4. “不可用”信道可能会从跳频序列中删除或保留在跳频序列中,但无论如何:
    • 除了短控制信令传输之外,不应在“不可用”信道上进行传输;
    • 应始终保持至少 N 个跳频。
  5. 检测阈值应与发送器的发送功率成正比:对于 20dBm e.i.r.p. 发送器,检测阈值水平 (TL) 在接收器的输入端应等于或小于 -70dBm/MHz(假设(接收)天线组件增益为 0dBi)。可以针对(接收)天线组件增益 (G) 校正该阈值水平 (TL);不过,不应考虑波束形成增益 (Y)。对于小于 20dBm e.i.r.p. 的功率级别,检测阈值水平可以放宽到:
    Equation2. TL = -70dBm/MHz + 10 × log10 (100mW / Pout)
    Pout 以 mW e.i.r.p. 为单位
  6. 在存在表 5-9 中定义的无用 CW 信号的情况下,设备应符合本条第 1 步至第 4 步中定义的要求。
表 5-9 FHSS LBT 设备限制 - 无用信号参数
配套设备提供的所需信号平均功率 无用的 CW 信号频率 (MHz) 无用的 CW 信号功率 (dBm)
足以维持链路 (2) 2395 或 2488.5 (1) -35 (3)
最高频率应用于测试 2400MHz 至 2442MHz 范围内的工作信道,而最低频率应用于测试 2442MHz 至 2483.5MHz 范围内的工作信道。
在大多数情况下可以使用的典型传导值是 -50dBm/MHz。
指定的电平是假设天线组件增益为 0dBi 情况下的 UUT 接收器输入的电平。对于传导测量,必须针对(带内)天线组件增益 (G) 更正该电平。对于辐射测量,该水平相当于 UUT 天线前面的功率通量密度 (PFD)。