ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了预充电超时 (PTO) 保护,当器件处于 PRECHARGE 模式下持续时间为 PTO_DLY 时,将触发故障。使用 Protections:PTO:Delay 配置寄存器可以 1 秒的步长从 0 秒到 65535 秒对 PTO_DLY 持续时间进行编程。仅在器件处于 PRECHARGE 模式并且 CC1 电流超过 Protections:PTO:Charge Threshold 给出的阈值时,PTO_DLY 的计时器才会递增。当器件处于 PRECHARGE 模式且电流小于等于该阈值时,设置预充电超时暂停位(Safety Alert C()[PTOS])。如果计时器达到 Protections:PTO:Delay 给出的阈值,则会触发预充电超时故障。如果在电流幅度大于 Settings:Current Thresholds:Dsg Current Threshold 且累积的电荷量等于或大于由 Protections:PTO:Reset 给出的可编程电平时发生连续放电,则复位 PTO 计时器。使用 Settings:Protection:Enabled Protections C:[PTO] 配置位启用 PTO 保护。
当触发 PTO 故障时,如果配置为自主 FET 控制,器件将根据 Settings:Protection:CHG FET Protections C[PTO] 中的设置关闭 PCHG FET。在通过发送 0x008A PTO_RECOVER() 子命令清除此故障之前,PRECHARGE 模式无法重新启动。