ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件上的 FUSE 引脚可用于在永久失效 (PF) 存在时熔断化学保险丝,以及检测系统中的外部二级保护器是否检测到故障并尝试熔断保险丝本身。该引脚用于驱动 NFET 的栅极,该驱动可与外部次级保护器的驱动相结合,如图 7-1 所示。当 BQ76952 器件未使 FUSE 引脚生效时,该引脚将保持高阻抗状态,并将检测次级保护器在该引脚上施加的电压。如果启用了二级保护器 PF(使用 Settings:Permanent Failure:Enabled PF B[2LVL] 和 Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[PF_EN] 配置位),那么如果该器件在 FUSE 引脚上检测到高电平信号,则会生成一个 PF。
通过设置 Settings:Protection:Protection Configuration[PF_FUSE] 配置位将该器件配置为在发生 PF 时熔断保险丝。如果设置了该位,那么器件将仅在电池组电压高于 Settings:Fuse:Min Blow Fuse Voltage 给出的阈值时尝试熔断保险丝(该阈值基于系统配置,保险丝放置在电池组顶部和高侧保护 FET 之间)。如果将保险丝放置在 FET 和 PACK+ 连接器之间,则应设置 Settings:Protection:Protection Configuration[PACK_FUSE] 位,这样该器件将根据 PACK 引脚电压做出决定。如果发生 FET 故障 PF(CFETF 或 DFETF)并且设置了 Settings:Protection:Protection Configuration[FETF_FUSE] 位,则忽略该电压阈值检查。
当 FUSE 引脚生效以熔断外部保险丝时,它只会在 Settings:Fuse:Fuse Blow Timeout 配置寄存器设置的时长内保持有效。
0x12 Battery Status[FUSE] 位提供 FUSE 引脚的状态。
可以使用 0x001D FUSE_TOGGLE() 子命令来切换 FUSE 引脚驱动的状态。