ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
由于在平衡处于活动状态时 BQ76952 器件上电芯输入引脚有电流流入,因此在平衡期间修改了该器件对电芯电压的测量和对电芯电压保护的评估。在常规测量循环期间,会对 ADC 正在测量的电芯暂时禁用平衡。与被测量电芯相邻的电芯也暂时禁用平衡。类似地,在测量电池组电压时,会禁用顶部电池平衡。这发生在每个测量循环中,因此会导致流过的平均平衡电流显著减小。为了帮助缓解这种情况,Settings:Configuration:Power Config[CB_LOOP_SLOW_1:0] 配置位会使该器件在电池平衡处于活动状态时降低测量循环速度,如下所示。BQ76952 器件将在每个电压和温度扫描循环后插入仅电流测量,以减慢电压测量速度,从而增大平均平衡电流。
CB_LOOP_SLOW_1 | CB_LOOP_SLOW_0 | 说明 |
0 | 0 | 在平衡期间测量循环全速运行。 |
0 | 1 | 在平衡期间测量循环半速运行。 |
1 | 0 | 在平衡期间测量循环以四分之一的速度运行。 |
1 | 1 | 在平衡期间测量循环以八分之一的速度运行。 |
请注意,[LOOP_SLOW] 和 [CB_LOOP_SLOW] 设置独立运行。[LOOP_SLOW] 设置决定了平衡未处于活动状态时常规测量循环的速度。[CB_LOOP_SLOW] 设置仅在平衡处于活动状态时确定常规测量循环的速度(平衡期间这两个设置不会组合在一起)。
为了避免平衡电流导致保护警报或故障,该器件会修改主动平衡电芯的 CUV 检查和相邻电芯的 COV 检查的时序,每秒短暂禁用平衡,以允许执行这些检查。如果在 1s 检查中检测到 CUV 或 COV 警报,则立即禁用平衡。注意:因此,当平衡处于活动状态时,该器件在这些电芯上触发 CUV 或 COV 警报或故障时会有不同时间的延迟(大约为 1 秒)。除了这些主动平衡或相邻的电池之外,不修改其他电池上的 CUV 和 COV 时序。
该器件包括内部芯片温度检查,用于在芯片温度超过可编程阈值时禁用平衡。不过,客户仍应仔细分析平衡对系统中器件的热效应。根据该器件在运行期间规划的环境温度和封装的热属性,应计算出该器件内会耗散的最大功率,并同时确保器件在推荐的运行温度范围内运行。然后可以确定电池平衡配置,通过限制可同时平衡的电池的最大数量或通过适当地选择与每节电池串联的外部电阻来减小每节电池的平衡电流,从而使该器件的功率低于此水平。
当自主电芯平衡正在进行时,会在每个 Settings:Cell Balancing Config:Cell Balance Interval 重新评估与继续或停止平衡相关的条件。在 SLEEP 模式期间,使用在当时可用的数据(仅每 Power:Sleep:Voltage Time 更新一次)来完成该重新评估。因此,在根据这些数据更改平衡之前,可能会发生与这些设置相关的一定程度的延迟。