ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件集成了 DEEPSLEEP 模式,这是一种低功耗模式,允许 REG1 和 REG2 LDO 保持通电,但禁用其他子系统。在该模式下,保护 FET 全部被禁用,因此在电池包端子处不提供电压。所有的保护都被禁用,并且所有的电压、电流和温度测量都被禁用。
通过在 4 秒的时间窗口内连续发送 0x000F DEEPSLEEP() 子命令两次,可以进入DEEPSLEEP 模式。如果发送了 0x000E EXIT_DEEPSLEEP() 子命令,或者 RST_SHUT 引脚有效的时间小于 1 秒,或者连接了充电器(如果 LD 引脚上的电压从低于 VWAKEONLD 上升至超过该值,则检测到连接),那么该器件将退出 DEEPSLEEP 模式并返回到 NORMAL 模式。此外,如果 BAT 引脚电压降至低于 VPORA – VPORA_HYS,则该器件切换至 SHUTDOWN 模式。
当该器件退出 DEEPSLEEP 模式时,它首先完成一个完整的测量循环并评估与启用的保护相关的条件,以确保这些条件可以继续进入 NORMAL 模式。这可能需要大约 250ms 加上完成测量循环的时间。
如果设置了 Settings:Configuration:Power Config[DPSLP_LDO] 配置位,那么 REG1 和 REG2 LDO 将在进入 DEEPSLEEP 模式时保持其电源状态。该器件还提供在 DEEPSLEEP 模式下使 LFO 保持运行的功能,这样可以更快地对通信做出响应并切换回至 NORMAL 模式,但会消耗额外的功率。这由Settings:Configuration:Power Config[DPSLP_LFO] 配置位进行控制。
除 0x000E EXIT_DEEPSLEEP() 子命令之外,通过串行接口与该器件通信不会导致其退出DEEPSLEEP 模式。不过,由于在DEEPSLEEP 模式下不进行任何测量,因此没有可供读出的新信息。为了在系统不通电的情况下收集测量数据,用户可以执行以下操作: