ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-SP 具有自动 SYSREF 校准功能,可更好地满足与千兆采样数据转换器的 SYSREF 采集相关的通常具有挑战性的建立时间和保持时间要求。自动 SYSREF 校准使用 t AD 调整特性来移动器件时钟,以最大限度地增加 SYSREF 建立时间和保持时间,或根据 SYSREF 上升沿对齐采样实例。
在开始自动 SYSREF 校准之前,该器件必须应用适当的器件时钟并对其进行编程以确保正常运行。当准备好启动自动 SYSREF 校准时,必须施加连续的 SYSREF 信号。使用自动 SYSREF 校准时,SYSREF 必须是连续(周期性)信号。使用 SRC_CFG 寄存器配置自动 SYSREF 校准后,通过在 SYSREF 校准使能寄存器中将 SRC_EN 设置为高电平来开始校准过程。将 SRC_EN 设置为高电平后,该器件会搜索最优的 tAD 调整设置,直到器件时钟下降沿在内部与 SYSREF 上升沿对齐。可以监控 SYSREF 校准状态寄存器中的 TAD_DONE,以确保 SYSREF 校准已完成。通过将器件时钟下降沿与 SYSREF 上升沿对齐,自动 SYSREF 校准可最大限度地增加相对于器件时钟的内部 SYSREF 建立时间和保持时间,并根据 SYSREF 上升沿设置采样瞬间。自动 SYSREF 校准完成后,可以执行启动过程的其余部分以完成系统启动。
对于多器件同步,必须在所有器件上匹配 SYSREF 上升沿时序,因此必须匹配从通用 SYSREF 源到每个器件的布线长度。每个器件上 SYSREF 上升沿之间的任何偏差都会导致器件之间的采样实例产生额外误差,但从系统启动到每个器件启动之间仍然必须实现可重复的确定性延迟。只要在 JESD204C 接收器中选择适当的弹性缓冲器释放点,无需其他设计要求即可实现多器件同步。
图 6-3 提供了 SYSREF 校准过程的时序图。优化的建立时间和保持时间分别显示为 tSU(OPT) 和 tH(OPT)。器件时钟和 SYSREF 在此图中称为内部 时钟,因为在器件内部是与内部信号的相位对齐,而不是与器件时钟或 SYSREF 的外部(施加的)相位对齐。
图 6-3 SYSREF 校准时序图完成后,可以从 SYSREF 校准状态寄存器中的 SRC_TAD 读取通过自动 SYSREF 校准确定的 tAD 调整设置。校准后,系统继续使用校准后的 tAD 调整设置运行,直到系统断电。但是如果需要,用户可以禁用 SYSREF 校准并根据系统需求微调 tAD 调整设置。或者,可在每个系统的最优 tAD 调整设置的乘积测试(或定期重校准)时使用自动 SYSREF 校准。可在系统启动时将此值存储并写入 TAD 寄存器(TAD_INV、TAD_COARSE 和 TAD_FINE)。
当 ADC 校准正在运行时(前台或后台),请勿运行 SYSREF 校准。如果后台校准是所需的用例,请在使用 SYSREF 校准时禁用后台校准,然后在 TAD_DONE 变为高电平后重新启用后台校准。使用 SYSREF 校准时,时钟控制寄存器 0 中的 SYSREF_SEL 必须设置为 0。
SYSREF 校准使用非反相 (TAD_INV = 0) 和反相时钟极性 (TAD_INV = 1) 搜索 TAD_COARSE 延迟,以最大限度地降低所需的 TAD_COARSE 设置,从而最大限度地减小时钟路径上的损耗以减少孔径抖动 (tAJ)。