ZHCU768 May 2021
以下参数会影响整个系统的电池寿命和功耗:
Equation1 可计算此设计的预计电池寿命:

其中:
代入可用的电池容量 = 2100mAH、TON = 5s、每天的激活次数 = 5、测得的 IONAVG = 200mA、测得的 IOFFAVG = 2mA 和每天的 TOFF = (24 × 60 × 60) - TON = 86375s 后,通过Equation1 可以估算出电池寿命为一个月,如Equation2 中所示。

软件可以进一步优化,从而实现小于 0.3mA 的待机电流消耗(MCU 处于 LPDS 模式和 NWP 处于闲置模式时,CC3235MODS 待机电流为 120μA;CC1352R 待机电流为 3μA;其他外设的关断电流为 5μA;无源器件造成的最高电流为 100μA)。这样可以使电池寿命超过 6 个月,如Equation3 中所示。在相似条件下,当电池容量为 6000mAH 时,电池寿命可以达到 1.5 年。表 3-2 和表 3-3 显示了不同电池容量条件下电池寿命与激活次数的关系。

| 电池容量 (mAH) | 活动状态持续时间 (s) | 每天激活次数 | 电池寿命 |
|---|---|---|---|
| 6000 | 5 | 5 | 1.5 年(18 个月) |
| 6000 | 5 | 10 | 1.3 年(16 个月) |
| 6000 | 5 | 15 | 1.1 年(14 个月) |
| 6000 | 5 | 20 | 1 年(12 个月) |
| 6000 | 5 | 25 | 0.9 年(11 个月) |
| 6000 | 5 | 30 | 0.8 年(10 个月) |
| 6000 | 5 | 35 | 0.7 年(9 个月) |
| 电池容量 (mAH) | 活动状态持续时间 (s) | 每天激活次数 | 电池寿命 |
|---|---|---|---|
| 2100 | 5 | 5 | 6.4 个月 |
| 2100 | 5 | 10 | 5.5 个月 |
| 2100 | 5 | 15 | 5 个月 |
| 2100 | 5 | 20 | 4.3 个月 |
| 2100 | 5 | 25 | 4 个月 |
| 2100 | 5 | 30 | 3.5 个月 |
| 2100 | 5 | 35 | 3.2 个月 |
若要优化系统来进一步延长电池寿命,应优化以下因素: