ZHCABZ5A November   2021  – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   F2800x 器件的硬件设计指南
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2典型的 F2800x 系统方框图
  5. 3原理图设计
    1. 3.1 封装和器件决策
      1. 3.1.1 F2800x 器件
        1. 3.1.1.1 TMS320F28004x
        2. 3.1.1.2 TMS320F28002x
        3. 3.1.1.3 TMS320F28003x
        4. 3.1.1.4 TMS320F280013x
      2. 3.1.2 迁移指南
      3. 3.1.3 引脚复用 (PinMux) 工具
      4. 3.1.4 可配置逻辑块
    2. 3.2 数字 IO
      1. 3.2.1 通用输入/输出
      2. 3.2.2 集成外设和 X-BAR
      3. 3.2.3 控制外设
      4. 3.2.4 通信外设
      5. 3.2.5 引导引脚和引导外设
    3. 3.3 模拟 IO
      1. 3.3.1 模拟外设
      2. 3.3.2 选择模拟引脚
      3. 3.3.3 内部与外部模拟基准
      4. 3.3.4 ADC 输入
      5. 3.3.5 驱动选项
      6. 3.3.6 低通/抗混叠滤波器
    4. 3.4 电源
      1. 3.4.1 电源要求
      2. 3.4.2 电源时序
      3. 3.4.3 VDD 稳压器
        1. 3.4.3.1 内部与外部稳压器
        2. 3.4.3.2 内部 LDO 与内部直流/直流稳压器
      4. 3.4.4 功耗
      5. 3.4.5 功率计算
    5. 3.5 XRSn 和系统复位
    6. 3.6 计时
      1. 3.6.1 内部与外部振荡器
    7. 3.7 调试和仿真
      1. 3.7.1 JTAG/cJTAG
      2. 3.7.2 调试探针
    8. 3.8 未使用的引脚
  6. 4PCB 布局设计
    1. 4.1 布局设计概述
      1. 4.1.1 建议的布局实践
      2. 4.1.2 电路板尺寸
      3. 4.1.3 层堆叠
    2. 4.2 建议的电路板布局布线
    3. 4.3 放置元件
      1. 4.3.1 电力电子元件注意事项
    4. 4.4 接地层
    5. 4.5 模拟和数字分离
    6. 4.6 信号布线的引线和过孔
    7. 4.7 散热注意事项
  7. 5EOS、EMI/EMC 和 ESD 注意事项
    1. 5.1 电气过载
    2. 5.2 电磁干扰和电磁兼容性
    3. 5.3 静电放电
  8. 6最终详细信息和检查清单
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

JTAG/cJTAG

F2800x 器件具有一个 JTAG 端口,该端口带四个专用引脚:TMS、TCK、TDI 和 TDO。它们对应于测试模式选择、测试时钟、测试数据输入和测试数据输出。电路板上的一个 2.2kΩ 外部上拉电阻器应该将 TMS 引脚接至 VDDIO,从而在正常运行期间使 JTAG 保持复位状态。还有一个 cJTAG(IEEE 标准 1149.7)端口,这是一个紧凑的 2 引脚 JTAG 接口,仅具有 TMS 和 TCK。当使用 cJTAG 时,其他器件功能可以被多路复用至传统的 GPIO35 (TDI) 和 GPIO37 (TDO) 引脚,用于实现完整的仿真和调试功能。

在 JTAG 和 cJTAG 之间进行选择时,请考虑接口速度、调试功能和引脚限制方面的系统要求。如果接口速度非常重要,则应使用 JTAG,因为 JTAG 速度大约是 cJTAG 速度的 2-3 倍。此外,使用 JTAG 还能够在单个 JTAG 接头上以菊花链方式连接多个器件。如果引脚使用受到限制,则应使用 cJTAG,因为使用 cJTAG 会释放器件上的 2 个 GPIO 引脚。除了性能缺点,TMS 引脚在使用 cJTAG 时是双向的,这可能会影响隔离策略。总的来说,如果引脚使用不受限制,建议使用正常的 JTAG,因为它具有性能优势。

尽管所有 C2000 评估模块中都包含 JTAG 调试探针,但 TI 不建议直接在电路板上包含 JTAG 调试探针。所有 EVM 都包含这些接头,从而可以简化调试和仿真,并能够将 EVM 用作独立调试探针。在实际的 C2000 应用中,板载调试探针不是必需的,它会增加额外的成本。相反,如果需要 JTAG 功能,则建议包含一个 JTAG 接头用于连接到外部探针。如果 MCU 目标和 JTAG 接头的距离超过 6 英寸(15.24cm)或 JTAG 链上存在其他器件,则应缓冲每个 JTAG 信号。

GUID-20210414-CA0I-SRWN-HLHF-C7XHW9TCXWFQ-low.gif图 3-16 典型的 JTAG 探针连接
注: TDI 和 TDO 是其各自引脚的默认多路复用器选择。默认情况下,内部上拉处于禁用状态。使用 JTAG 时,应启用内部上拉或在电路板上添加外部上拉,以避免引脚悬空。如果使用 cJTAG,则这些引脚可用作 GPIO。

有关将 JTAG 与 C2000 器件一起使用的更多信息,请参阅 C2000 MCU JTAG 连接调试