ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
F2800x 器件只需要满足几个要求即可确保正确的电源时序。在为器件供电之前,请确保没有任何数字引脚上施加比 VDDIO 高 0.3V 以上的电压;同样,请确保没有任何模拟引脚上施加比 VDDA 高 0.3V 以上的电压。对于这些相应的引脚,还应确保不施加低于 VSS 和 VSSA 0.3V 的电压。所有 3.3V 电源引脚(VDDIO、VDDIO_SW(在 F28004x 上)和 VDDA)应一起上电,并在正常运行期间彼此相差不超过 0.3V。
如果不满足上述电压要求,ADC 输入可能会损坏。在有可能在 ADC 引脚上驱动高于 VDDA 的电压的情况下,应注意隔离信号。这可以通过使用由 VDDA 供电的运算放大器缓冲信号或使用由 C28x 内核控制的使能来实现。可使用模拟多路复用器或开关来代替运算放大器缓冲器。这些设计的一个替代方案是在引脚上设计电流限制,同时牢记器件特定数据表中列出的最大钳位电流。
当使用内部 VREG 时,VDD 时序要求由器件处理。对于具有 VREGENZ 的器件,内部 VREG 模式对应于 VREGENZ 连接到 VSS 的情况。不过,当在没有电源管理模块 (PMM)(例如 F28004x)的器件上从外部提供 VDD(VREGENZ 连接到 VDDIO)时,请确保 VDD 与 3.3V 电源一起上电。因此,当 VDD 关闭时,不应为 VDDIO 供电。在斜升期间,VDD 应保持不高于 VDDIO 加 0.3V。
在具有 PMM 的器件(例如 F28003x)上,VDD 可以在 VDDIO 之后加电,这意味着 VDD 和 VDDIO 不必同时加电。有关电源时序要求的更多信息,请参阅器件特定数据表中的电源时序 部分。