ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
F2800x 器件包含不同数量的以下控制外设:
对于特定的控制外设,其性能会受到电路板设计的极大影响。请务必遵循Topic Link Label4中概述的布局指南,以减少不必要的噪声并更大限度地提高性能。
Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 在 TMS320F28003x 和 TMS320F28004x 器件上可用,与外部 Σ-Δ 调制器一起用于电机控制应用中的电流测量和旋转变压器位置解码。SDFM 通过其 SDFM 时钟输入引脚使用外部时钟,如果时钟噪声特别大,其运行容易被破坏。应该对这些信号采取特殊预防措施,以确保信号干净且无干扰,满足器件特定数据表中详述的 SDFM 时序要求。因此,建议使用串联端接电阻器来应对由于时钟驱动器的任何阻抗不匹配而引起的振铃,并将这些引线与其他高噪声信号隔开。这有助于确保 SDFM 功能正常运行。使用 SDFM 同步 GPIO (SYNC) 选项(将时钟引脚与 PLLRAWCLK 同步)可以提供保护并防止 SDFM 操作受到偶尔出现的时钟干扰的影响。应该注意的是,它受到的保护是有限的,因此确保时钟稳定是 SDFM 正常运行的重中之重。有关具体的 SDFM 时序要求,请参阅器件特定数据表。