ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
再次重申,将模拟地和数字地(及其电源)分开是一种很好的做法。不过,如果做得不好,可能会导致性能下降。模拟/数字分离的优势在于,它可确保信号不会跨越隔离边界,除非跨越的信号是静态的。分离的信号应仅在一点连接,理想情况下是信号源。这种连接可以是铁氧体磁珠、简单的电阻器,甚至是平面中的断点。请注意,铁氧体磁珠提供可忽略的电容和低直流电阻。在选择使用铁氧体磁珠时,应进行适当的仿真,确保铁氧体磁珠能够正确滤除噪声并且不限制流向器件的电流。如果无法实现适当的模拟和数字分离,设计人员应考虑仅使用一个接地平面。
C2000 器件设计为具有一个“模拟角”,该器件的所有模拟引脚都位于此处。这些 ADC 输入中的许多输入源通常来自设计中的电力电子器件部分。该区域通常是电路板中噪声最大的部分,会严重影响模拟性能。最好使模拟地面积小并靠近 C2000 芯片,防止噪声影响器件的 ADC。正确地减小模拟地平面的尺寸会减少噪声拾取。
图 4-9 显示了一个模拟/数字分离示例。请注意接地平面中分离模拟地和数字地的清晰隔离边界。
在该示例中,数字地和模拟地 (VSS/VSSA) 只有一个接地平面。地仅在一处短接:隔离边界的底部灰色区域(位于信号源附近)。此外,请注意只有一个信号穿过隔离边界。突出显示的信号是一个静态信号,它在系统的整个运行期间很少(如果有的话)改变状态。这意味着它不会产生任何明显的噪音,也不会成为系统的问题。