ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
与 GPIO 引脚一样,模拟外设提供了灵活的引脚使用。缓冲 DAC 输出、CMPSS 输入、PGA 功能和数字输入与 ADC 输入进行多路复用。此外,所有 ADC 都具有到 VREFLO 的内部连接,允许偏移自校准。
在选择模拟引脚连接时,请考虑每个引脚上可用的外设。带有比较器的模拟输入使得这些模拟信号能够快速触发 PWM(作为故障信号)或检测过零。由于这些器件包含多个 ADC,因此还要考虑同时对某些模拟信号进行采样是否有益。在这些情况下,可以将三个同步模拟信号连接到 ADC-A、ADC-B 和 ADC-C
F2800x 器件具有不同数量的与模拟引脚复用的数字 GPIO。这些称为 AIO 和 AGPIO。所有 F2800x 器件都具有 AIO,它们是只能在输入模式下运行的多路复用模拟引脚。默认情况下,当 GPIO 处于高阻抗状态(高阻态)时,它们将用作模拟引脚。一种新型的模拟引脚是 AGPIO。F28003x 和 F280013x 上提供了这些引脚,这些器件同时具有 AIO 和 AGPIO。这些 AGPIO 的功能与 AIO 类似,不同之处在于它们提供完整的输入和输出功能。默认情况下,AGPIO 未连接,必须进行配置。请注意,如果具有尖锐边缘的数字信号连接到 AIO 或 AGPIO,则直接相邻的模拟信号上可能会发生串扰。