ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
为了实现适当的信号布线,请确保所有引线都不会以 90° 角弯曲。尽管这在大多数 PCB 设计软件中会自动设置,但在所有引线中确认该属性是一种良好的做法。引线应以最大 45° 角弯曲布置,或尽可能沿曲线布置,可减少沿引线的反射和特性阻抗变化,从而减少辐射。这是因为直角会导致拐角区域的电容增加,从而导致阻抗变化,进而导致反射。此外,一个好的做法是使相邻层上的信号彼此垂直(成 90° 角)。这可以减少信号间的串扰并确保信号间的干扰最小。在引线之间留出足够的间距也可以减少串扰,尤其是对于上升/下降时间较短的信号。
图 4-10 适当的信号布线引线电路板上的某些信号需要较大的引线宽度。最值得注意的是,任何电源线路和高电流路径都应使用宽引线。宽引线有助于在这些线路上保持低电感路径。这有助于减少这些路径上的压降和功率损耗,并减少不必要的散热。
在多层电路板上布置引线时,通常需要在不同层上对信号进行布线。过孔用于在不同层之间交叉信号,但应谨慎使用,仅在必要时才使用。除了在电路板的整个平面上形成孔之外,这些过孔还会对电路板生成的 EMI 产生负面影响,尤其是对于高开关信号。通过修改系统的引脚复用选项和原理图,可以改进信号布线。重新分配引脚有助于优化引线布置,可以缩短布线长度并减少对过孔的需求。
在使用过孔时,一个重要的考虑因素是是否对过孔进行遮盖。这种做法有很多好处,但会增加电路板生产的额外成本。使用阻焊层遮盖过孔可以为过孔提供腐蚀保护,并且可减缓过孔退化。在高密度电路板上,进行了遮盖的过孔便于放置和提高丝印的可读性,因为丝印不会粘在普通的未进行遮盖的过孔上。此外,遮盖有助于防止任何意外短路。例如,如果连接器放置在未经遮盖的过孔上,则可能会发生电气短路。是否能够遮盖过孔取决于过孔的大小。小过孔比较大的过孔更容易填充,遮盖大过孔的可行性取决于电路板制造商。