ZHCABZ5A November 2021 – December 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
TMS320F2800x 微控制器包含不同数量的通用 I/O (GPIO) 引脚。它们用作器件的数字输入和输出,这些 GPIO 引脚可以配置为典型的 GPIO 或外设 I/O 信号。当在不同应用中使用 C2000 器件时,该设计提供了出色的灵活性。多达 12 个独立的外设信号可在一个 GPIO 引脚上被多路复用,并且同一外设可以多路复用到多个 GPIO 引脚上。
对于每个 GPIO 引脚,最大驱动强度(灌电流/拉电流)为 4mA。F28002x/F28004x 的最大切换频率为 25MHz,上升/下降时间为 8ns。请注意,对于 F28004x,这适用于除 GPIO23_VSW 之外的所有 GPIO。对于 F280013x/F28003x,最大切换频率为 50MHz,上升/下降时间同样为 8ns。
图 3-4 GPIO 输出时序在复位时,GPIO 引脚被定义为输入,它们都支持内部上拉(在器件引导和复位时被禁用)。可以通过软件选择性地启用或禁用内部上拉。为了避免任何浮动的未键合输入,引导 ROM 将在特定封装中自动对未键合的 GPIO 引脚启用内部上拉。此外,所有 GPIO 引脚在器件启动期间都处于高阻抗状态,直到在固件中对其进行配置。这意味着 PWM 信号、继电器驱动器、芯片选择等应该具有外部拉电阻器,用于在上电期间强制实现某种状态。
作为一项附加功能,GPIO 输入允许用户通过输入限定来过滤掉任何不需要的噪声干扰。有三个可用的输入限定选项:无同步(异步输入)、与 SYSCLKOUT 同步和使用采样窗口的限定。对于配置为外设输入的引脚,可以使用这三个选项中的任何一个对其进行配置。配置了 GPIO 的引脚只能使用采样窗口访问 SYSCLKOUT 同步和限定。有关该功能以及如何围绕它进行设计的更多详细信息,请参阅器件特定技术参考手册的输入限定 部分。
除了配置器件的引脚选择之外,在使用器件上的通用 I/O (GPIO) 资源时还必须了解最佳实践。C2000 器件不断集成更多板载模拟外设,如 ADC、DAC、PGA 和 CMPSS,这有助于降低系统级成本。不过,在尝试维护类似的引脚封装时,这些额外的外设会导致 GPIO 可用性降低。因此,在设计定制系统时充分利用 GPIO 非常重要。TI 提供了关于如何在 C2000 器件中充分利用 GPIO 的指南,其中提供了有关 GPIO 使用以及如何减少对 IO 扩展器的需求的常见建议。