ZHCU019AH May   2009  – March 2021

 

  1.   请先阅读
    1.     如何使用本手册
    2.     有关注意事项和警告的信息
    3.     德州仪器 (TI) 提供的相关文档
    4.     如果您需要协助
    5.     商标
  2. 1立即开始使用
    1. 1.1  套件内容,MSP-TS430xx
    2. 1.2  套件内容,MSP-FET430xx
    3. 1.3  套件内容,MSP-FET
    4. 1.4  套件内容,MSP-FET430UIF
    5. 1.5  套件内容,MSP-FET430PIF
    6. 1.6  套件内容,eZ430-F2013
    7. 1.7  套件内容,eZ430-T2012
    8. 1.8  套件内容,eZ430-RF2500
    9. 1.9  套件内容,eZ430-RF2500T
    10. 1.10 套件内容,eZ430-RF2500-SEH
    11. 1.11 套件内容,eZ430-Chronos-xxx
    12. 1.12 套件内容,FET430F6137RF900
    13. 1.13 套件内容,EM430Fx1x7RF900
    14. 1.14 硬件安装,MSP-FET 和 MSP-FET430UIF
    15. 1.15 硬件安装,MSP-TS430xxx、MSP-FET430Uxx、FET430F6137RF900、EM430Fx1x7RF900
    16. 1.16 硬件安装,eZ430-XXXX、MSP-EXP430G2、MSP-EXP430FR5739、MSP-EXP430F5529
    17. 1.17 网络上重要的 MSP430 文档
  3. 2在线编程的设计注意事项
    1. 2.1 用于系统内编程和调试的信号连接
    2. 2.2 外部电源
    3. 2.3 引导加载程序 (BSL)
  4.   A 常见问题解答和已知问题
    1.     A.1 硬件 FAQ
    2.     A.2 已知问题
      1.      MSP-FET430UIF
      2.      MSP-FET430PIF
  5.   B 硬件
    1.     B.1 MSP-TS430D8
    2.     B.2 MSP-TS430PW14
    3.     B.3 MSP-TS430L092
    4.     B.4 MSP-TS430L092 有源线缆
    5.     B.5 MSP-TS430PW20
    6.     B.6 MSP-TS430RHL20
    7.     B.7 MSP-TS430PW24
    8.     B.8 MSP-TS430RGE24A
    9.     B.9 MSP-TS430DW28
    10.     B.10 MSP-TS430PW28
    11.     B.11 MSP-TS430PW28A
    12.     B.12 MSP-TS430RHB32A
    13.     B.13 MSP-TS430DA38
    14.     B.14 MSP-TS430QFN23x0
    15.     B.15 MSP-TS430RSB40
    16.     B.16 MSP-TS430RHA40A
    17.     B.17 MSP-TS430DL48
    18.     B.18 MSP-TS430PT48
    19.     B.19 MSP-TS430PT48A
    20.     B.20 MSP-TS430RGZ48B
    21.     B.21 MSP-TS430RGZ48C
    22.     B.22 MSP-TS430PM64
    23.     B.23 MSP-TS430PM64A
    24.     B.24 MSP-TS430PM64D
    25.     B.25 MSP-TS430PM64F
    26.     B.26 MSP-TS430RGC64B
    27.     B.27 MSP-TS430RGC64C
    28.     B.28 MSP-TS430RGC64USB
    29.     B.29 MSP-TS430PN80
    30.     B.30 MSP-TS430PN80A
    31.     B.31 MSP-TS430PN80B
    32.     B.32 MSP-TS430PN80C
    33.     B.33 MSP-TS430PN80USB
    34.     B.34 MSP-TS430PZ100
    35.     B.35 MSP-TS430PZ100A
    36.     B.36 MSP-TS430PZ100B
    37.     B.37 MSP-TS430PZ100C
    38.     B.38 MSP-TS430PZ100D
    39.     B.39 MSP-TS430PZ100E
    40.     B.40 MSP-TS430PZ5x100
    41.     B.41 MSP-TS430PZ100USB
    42.     B.42 MSP-TS430PZ100AUSB
    43.     B.43 MSP-TS430PEU128
    44.     B.44 EM430F5137RF900
    45.     B.45 EM430F6137RF900
    46.     B.46 EM430F6147RF900
  6.   C 硬件安装指南
  7.   D 修订历史记录

硬件 FAQ

  1. MSP430F22xx 目标插座模块 (MSP-TS430DA38) – 重要信息
    由于器件插座在相邻信号 XIN/P2.6(插座引脚 6)和 RST/SBWTDIO(插座引脚 7)之间引入了大电容耦合,系统内调试会干扰 LFXT1 低频晶体振荡器工作 (ACLK)。这一状态只适用于 Spy-Bi-wire(2 线制)JTAG 配置并且只在一个调试会话期间有效。
    权变措施:
    • 使用 4 线制 JTAG 模式调试配置而非 Spy-bi-wire(2 线制)JTAG 配置。这可通过相应地经 JP9 放置跳线 JP4 来实现。
    • 使用调试器选项“自由运行”,此选项可从高级运行下拉菜单(在调试视图的顶部)中进行选择。这可防止调试器在应用程序运行时访问 MSP430 器件。请注意,在这个模式下,需要进行手动暂停以查看是否到达一个断点。请参见 IDE 文档以获得这一特性的更多信息。
    • 使用一个外部时钟源来直接驱动 XIN。
  2. 使用现有的借口硬件和软件, 当对外部供电的目标板进行修改时有一个缺点。这会导致在 MSP430 器件中意外检查保险丝。这对 PIF 和 UIF 有效,但在 UIF 上最常见。正在开发一个解决方案。
    权变措施:
    • RST/NMI 引脚连接到 JTAG 接头(引脚 11)。LPT 和 USB 工具都能够拉取 RST 线路,这还会复位器件内部保险丝逻辑。
    • 使用可从 IDE 下拉菜单中选择的调试器选项“运行时断开 JTAG”。这可防止调试器在应用程序运行期间访问 MCU。请注意,在这个模式下,需要进行手动暂停以查看是否到达一个断点。请参见 IDE 文档以获得这一特性的更多信息。
    • 使用一个外部时钟源来直接驱动 XIN。
  3. 连接 FET 接口模块和目标插座模块的 14 芯电缆长度不得超过 20 厘米(8 英寸)
  4. 14 导体线缆的信号分配对于并口接口USB FET完全一样
  5. 为了使用片上 ADC 电压基准,电容器必须安装在目标插座模块上。请参阅目标插座模块的电路原理图来按照器件的数据表将电容器组装到电路板上。
  6. 为了在带有 LCD+ 模块的器件上使用电荷泵,电容器必须安装在目标插座模块上。请参阅目标插座模块的电路原理图来按照器件的数据表将电容器组装到电路板上。
  7. 目标插座模块上未提供晶体或谐振器 Q1 和 Q2(如果适用)。对于包含有用户可选负载电容器的 MSP430 器件,请参阅器件和晶体数据表中的电容值。
  8. 晶体或谐振器对工具和 CCS 调试器或者 C-SPY 的运行没有影响(因为任何所需的时钟和时序均从内部 DCO 和 FLL 获得)。
  9. 在具有多路复用端口或 JTAG 引脚的器件上,需在其端口功能中使用这些引脚:
    对于 CCS:必须选择“Run Free”(在调试视图顶部的“Run”下拉菜单中)。
    对于 C-SPY:必须选择“Release JTAG On Go”。
  10. 作为共享 JTAG 和端口引脚的替代方案(在低引脚数的器件上),考虑使用 MSP430 器件,此器件是较小器件的一个“超集”。MSP430 系列器件具有一个非常强大的特性,即该系列器件之间代码和架构彼此兼容,因此,在一个器件(例如一个没有共用 JTAG 和端口引脚的器件)上开发的代码可以轻松地移植到另一个器件上(假定具有等效的外设集)。
  11. 当器件由 TI 发出时,信息内存也许不是空白的 (擦除至 0xFF)。在第一次使用之前,用户应当擦净信息内存。当器件由 TI 发出时,封装器件的主存储器是空白的。
  12. 此器件电流高于预期电流。当调试器连接到器件上时,器件电流的测量可能不准确。对了准确地测量电流值,请断开调试器。应该端接器件的一些其他未使用引脚。请参阅该器件系列用户指南中未使用引脚的连接 表格。
  13. MSP-FETv2 – SBW 可能在使用部分目标插座板时存在问题。检查 RST (SBWTDIO) 线路的电容。如果电容为零,则可能需要向 RST 信号添加至少 100pF 的电容。RST 线路上的额外容量确保 SBWTDIO 与 SBWTCK 信号之间的时序是同步的。
  14. 以下 ZIF 插座用于 FET 工具和目标插座模块:
    • 8 引脚器件(D 封装):Yamaichi IC369-0082
    • 14 引脚器件(PW 封装):Enplas OTS-14-065-01
    • 用于 L092 的 14 引脚封装(PW 封装):Yamaichi IC189-0142-146
    • 24 引脚封装(PW 封装):Enplas OTS-24(28)-0.65-02
    • 28 引脚器件(DW 封装):Wells-CTI 652 D028
    • 28 引脚器件(PW 封装):Enplas OTS-28-0.65-01
    • 38 引脚器件(DA 封装):Yamaichi IC189-0382-037
    • 40 引脚器件(RHA 封装):Enplas QFN-40B-0.5-01
    • 40 引脚器件(RSB 封装):Enplas QFN-40B-0.4
    • 48 引脚器件(RGZ 封装):Yamaichi QFN11T048-008 A101121-001
    • 48 引脚器件(DL 封装):Yamaichi IC51-0482-1163
    • 64 引脚器件(PM 封装):Yamaichi IC51-0644-807
    • 64 引脚器件(RGC 封装):Yamaichi QFN11T064-006
    • 80 引脚器件(PN 封装):Yamaichi IC201-0804-014
    • 100 引脚器件(PZ 封装):Yamaichi IC201-1004-008
    • 128 引脚器件(PEU 封装):Yamaichi IC500-1284-009P

    Enplas:www.enplas.com

    Wells-CTI (Sensata Technologies):www.sensata.com

    Yamaichi:www.yeu.com