ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件支持检测电池包中的电芯与包含 BQ76952 的 PCB 的电芯附件之间的连接是否断开。如果不进行此项检查,BQ76952 器件的电芯输入引脚上的电压可能会在板级电容器上持续一段时间,从而导致电压读数不正确。BQ76952 器件中的电芯开路检测通过以可编程间隔启用从每节电芯到 VSS 的小电流源来运行。如果电芯输入引脚由于开路情况而处于悬空状态,该电流将使电容放电,从而导致引脚电压缓慢下降。该电压下降最终会在特定电芯上触发电芯欠压保护故障,以及其上方电芯上的电芯过压保护故障。最终,电压将下降到足以触发特定电芯上的安全欠压 PF,或触发其上方电芯上的安全过压 PF。重要的是,要启用低压和过压保护以及 PF,并设置适当的阈值,以便检测开路情况并启动所需的反应。
电芯开路电流将按 Settings:Cell Open-Wire:Check Time 配置寄存器设置的周期性间隔启用,如果设置为 0,则完全禁用该检查。在 ADC 测量的持续时间(默认为 3ms)内,每间隔一段时间就启用一次电流源。这样,基于 55µA 的典型电流水平提供了平均电流可编程性,其范围为约 0.65nA 至约 165nA。在每个 Check Time 间隔完成后,在下一个测量循环期间,会在被测量电芯上方的电芯上启用电芯开路电流源(在测量最上面的电芯时,在最下面的电芯上启用电流源)。这是为了避免电芯开路电流破坏电芯电压测量。在 SLEEP 模式期间,在计时器到期后发生的下一组测量期间,电芯开路电流源以类似的方式启用。
注意:电芯开路检查会造成电芯不平衡,因此应选择适当的设置。