ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
SHUTDOWN 模式是 BQ76952 的最低功率模式,可用于运输或长期储存。在此模式下,器件会丢失所有寄存器状态信息,内部逻辑断电,保护 FET 全部被禁用,因此电池包端子上不提供电压。所有保护都被禁用,所有电压、电流和温度测量都被禁用,并且不支持通信。当器件退出 SHUTDOWN 模式时,器件将引导并读取存储在 OTP 中的参数(如果已经写入)。如果尚未写入 OTP,器件将以默认设置通电,然后可以通过主机写入器件寄存器更改设置。
进入 SHUTDOWN 模式涉及一系列步骤。如果器件处于 SEALED 模式,可以通过在 4 秒的时间期限内连续两次发送 0x0010 SHUTDOWN() 子命令手动启动该系列步骤。仅当器件处于 UNSEALED 或 FULLACCESS 模式时,才需要发送一次子命令。如果在器件处于 UNSEALED 或 FULLACCESS 模式时,连续发送两次此子命令,将跳过与序列步骤相关的延迟。还可以将该器件配置为根据电池组顶部电压或最小电芯电压自动进入 SHUTDOWN 模式。如果电池组顶部电压低于 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage,或者最小电芯电压低于 Power:Shutdown:Shutdown Cell Voltage,则会自动启动 SHUTDOWN 模式序列。根据 Settings:Configuration:Vcell mode 中的设置,基于电芯电压的关断不适合用来测量互连的电芯输入引脚。
当 BQ76952 器件处于 NORMAL 或 SLEEP 模式时,如果内部温度测量值超过 Power:Shutdown:Shutdown Temperature 持续达到 Power:Shutdown:Shutdown Temperature Delay 秒,还可以将器件配置为进入 SHUTDOWN 模式。
当 0x0010 SHUTDOWN() 子命令启动停机模式序列或 RST_SHUT 引脚驱动为高电平长达 1 秒时,器件将等待长达 Power:Shutdown:FET Off Delay,然后禁用保护 FET。从序列开始延迟 Power:Shutdown:Shutdown Command Delay 后,器件将进入 SHUTDOWN 模式(因此应将 Power:Shutdown:Shutdown Command Delay 设置为长于 Power:Shutdown:FET Off Delay)。但是,如果 LD 引脚上的电压仍高于 VWAKEONLD 电平,应将关断延迟到 LD 上的电压降至该电平以下。
当器件处于 SHUTDOWN 模式时,在具有高源阻抗的 TS2 引脚上提供大约 5V 电平。如果 TS2 引脚被拉至低于 VWAKEONTS2(例如通过切换到 VSS),或者在 LD 引脚上施加高于 VWAKEONLD 的电压(例如在串联 FET 配置中连接充电器时),则器件将退出 SHUTDOWN 模式。
作为将 BQ76952 器件长期存储时避免意外从 SHUTDOWN 模式唤醒的一种对策,如果器件从 SHUTDOWN 模式启动时未发生任何有效通信,或未检测到任何充电或放电电流,可将器件配置为在 Power:Shutdown:Auto Shutdown Time 分钟后自动重新进入 SHUTDOWN 模式。默认情况下禁用此功能,因此有必要在 OTP 中对其进行编程,以确保在发生意外唤醒时启用此功能。发生看门狗重置后,此功能也不会生效。有关更多详细信息,请参阅 Power:Shutdown:Auto Shutdown Time 。
BQ76952 器件会执行定期存储器完整性检查,如果检测到任何损坏,将强制看门狗复位。为避免在存储器故障时发生复位循环,如果在看门狗复位后的 Power:Shutdown:RAM Fail Shutdown Time 秒内检测到存储器错误,器件将进入 SHUTDOWN 模式,而不是进行复位。
当器件从 SHUTDOWN 模式唤醒时,需要大约 200-300ms(如果 Settings:Permanent Failure:Enabled PF A[CUDEP] 未启用)内部电路才能通电,从 OTP 存储器加载设置,执行初始测量,评估与启用的保护相关的设置,然后在条件允许的情况下启用 FET。如果启用了 [CUDEP],该时间可能会更长,具体取决于其在 Permanent Fail:CUDEP:Delay 中的相关延迟设置。
BQ76952 器件集成了硬件过热检测电路,可以确定内核温度何时超过约 120°C 的高温。如果触发了该检测器,并且设置了 Settings:Configuration:Power Config[OTSD] 配置位,器件将自动开始顺序进入SHUTDOWN 的序列。
如果关断序列已启动,但 TS2 引脚保持在 VWAKEONTS2 以下,或 LD 引脚电压高于 VWAKEONLD,器件将保持“软关断”状态,直到 TS2 引脚电压不再低于 VWAKEONTS2,并且 LD 引脚电压低于 VWAKEONLD。在“软关断”状态中,FET 被禁用,保护和测量被停止,串行通信被禁用。如果允许 LD 电压首先下降到 VWAKEONLD 以下,然后通过连接的充电器升高到 VWAKEONLD 以上,或者 RST_SHUT 引脚从低电平变为高电平,或者条件允许器件继续进入 SHUTDOWN 模式,器件将退出“软关断”。在锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 BQ76952 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器数据表 (SLUSE13) 中规定了 VWAKEONLD 和 VWAKEONTS2 。