ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件为电池管理集成了一套广泛的保护措施,不仅能启用单项保护措施,还能选择哪些保护措施对 FET 进行自主控制。Settings:Manufacturing:Mfg Status Init[FET_EN] 配置位确定器件是处于自主控制模式(设置时)还是处于 FET 测试模式(清零时)。FET 测试模式主要用于客户生产线上,以测试单个 FET。对于现场操作,推荐使用自主控制模式,该模式仍然允许主机通过串行通信或使用 CFETOFF 和 DFETOFF 引脚禁用 FET,并阻止器件在主机允许前重新启用 FET。
通过设置相关的 Settings:Protection:Enabled Protections A – C 配置寄存器来启用各项保护措施。Settings:Protection:Enabled Protections A 控制的保护是基于比较器的,而 Settings:Protection:Enabled Protections B and C 中的保护措施是基于固件的。
每项已启用的保护措施也可以通过设置相关配置位来控制是否将禁用特定 FET。Settings:Protection:CHG FET Protections A – C 中的位确定哪些保护措施将触发 CHG FET 被禁用,而 Settings:Protection:DSG FET Protections A – C 确定哪些将触发 DSG FET 被禁用。请注意,配置为禁用 CHG FET 的保护措施在启用时也会禁用预充电 FET。同样,配置为禁用 DSG FET 的保护措施在启用时也会禁用预放电 FET。
大多数保护措施包括器件检查是否违反特定条件,例如电压或电流阈值。一旦检测到启用的保护措施出现违规条件,就会设置安全警报。可通过 0x02 Safety Alert A、0x04 Safety Alert B 和 0x06 Safety Alert C 命令显示哪些安全警报可能存在的标志,存在上述安全警报会通过ALERT 引脚使主机处理器中断。
大多数保护措施还包括延迟,这样如果违规条件持续一段时间,就会触发安全故障。可通过 0x03 Safety Status A、0x05 Safety Status B 和 0x07 Safety Status C 命令显示哪些安全故障可能存在的标志,存在上述安全警报会通过 ALERT 引脚使主机处理器中断。
安全警报和安全状态命令的格式如下所示。
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | SCD | 存在放电短路安全警报。 |
| 6 | OCD2 | 存在放电过流 2 安全警报。 |
| 5 | OCD1 | 存在放电过流 1 安全警报。 |
| 4 | OCC | 存在充电过流安全警报。 |
| 3 | COV | 存在电芯过压安全警报。 |
| 2 | CUV | 存在电芯欠压安全警报。 |
| 1 | RSVD | Reserved |
| 0 | RSVD | 保留 |
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | SCD | 存在放电短路安全故障。 |
| 6 | OCD2 | 存在放电过流 2 安全故障。 |
| 5 | OCD1 | 存在放电过流 1 安全故障。 |
| 4 | OCC | 存在充电过流安全故障。 |
| 3 | COV | 存在电芯过压安全故障。 |
| 2 | CUV | 存在电芯欠压安全故障。 |
| 1 | RSVD | 保留 |
| 0 | RSVD | 保留 |
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | OTF | 存在 FET 过热安全警报。 |
| 6 | OTINT | 存在内部芯片过热安全警报。 |
| 5 | OTD | 存在放电过热安全警报。 |
| 4 | OTC | 存在充电过热安全警报。 |
| 3 | RSVD | 保留 |
| 2 | UTINT | 存在内部芯片欠温安全警报。 |
| 1 | UTD | 存在放电欠温安全警报。 |
| 0 | UTC | 存在充电欠温安全警报。 |
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | OTF | 存在 FET 过热安全故障。 |
| 6 | OTINT | 存在内部芯片过热安全故障。 |
| 5 | OTD | 存在放电过热安全故障。 |
| 4 | OTC | 存在充电过热安全故障。 |
| 3 | RSVD | 保留 |
| 2 | 单位 | 存在内部芯片欠温安全故障。 |
| 1 | UTD | 存在放电欠温安全故障。 |
| 0 | UTC | 存在充电欠温安全故障。 |
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | OCD3 | 存在放电过流 3 安全警报。 |
| 6 | SCDL | 存在锁存的放电短路安全警报。 |
| 5 | OCDL | 存在锁存的放电过流安全警报。 |
| 4 | COVL | 存在锁存电芯过压安全警报。 |
| 3 | PTOS | 由于电流低于 Protections:PTO:Charge Threshold,预充电计时器已被暂停。 |
| 2 | RSVD | 保留 |
| 1 | RSVD | Reserved |
| 0 | RSVD | 保留 |
| 位 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | OCD3 | 存在放电过流 3 安全故障。 |
| 6 | SCDL | 存在锁存的放电短路安全故障。 |
| 5 | OCDL | 存在锁存的放电过流安全故障。 |
| 4 | COVL | 存在锁存的电池过压安全故障。 |
| 3 | RSVD | 保留 |
| 2 | PTO | 存在预充电超时安全故障。 |
| 1 | HWDF | 存在主机看门狗安全故障。 |
| 0 | RSVD | 保留 |