ZHCU108B June   2015  – March 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1 系统说明
    1. 1.1 设计概述
    2. 1.2 模拟正弦/余弦增量编码器
      1. 1.2.1 正弦/余弦编码器输出信号
      2. 1.2.2 正弦/余弦编码器电气参数示例
    3. 1.3 通过正弦/余弦编码器计算高分辨率位置的方法
      1. 1.3.1 理论方法
        1. 1.3.1.1 概述
        2. 1.3.1.2 粗略分辨率角度计算
        3. 1.3.1.3 精确分辨率角度计算
        4. 1.3.1.4 插值高分辨率角度计算
        5. 1.3.1.5 非理想同步条件下的实际实施情况
        6. 1.3.1.6 分辨率、精度和速度注意事项
    4. 1.4 正弦/余弦编码器参数对模拟电路规范的影响
      1. 1.4.1 相位插值的模拟信号链设计注意事项
      2. 1.4.2 增量计数的比较器功能系统设计
  8. 2 设计特性
    1. 2.1 正弦/余弦编码器接口
    2. 2.2 主机处理器接口
    3. 2.3 评估固件
    4. 2.4 电源管理
    5. 2.5 EMC 抗扰度
  9. 3 方框图
  10. 4 电路设计和元件选型
    1. 4.1 模拟信号链
      1. 4.1.1 带有 16 位双路采样 ADC 的高分辨率信号路径
        1. 4.1.1.1 元件选型
        2. 4.1.1.2 输入信号端接与保护
        3. 4.1.1.3 差分放大器 THS4531A 和 16 位 ADC ADS8354
      2. 4.1.2 面向嵌入式 ADC 的 MCU 的单端输出模拟信号路径
      3. 4.1.3 数字信号 A、B 和 R 的比较器子系统
        1. 4.1.3.1 具有迟滞功能的同相比较器
    2. 4.2 电源管理
      1. 4.2.1 24V 输入转换为 6V 中间电压轨
      2. 4.2.2 编码器电源
      3. 4.2.3 信号链电源 5V 和 3.3V
    3. 4.3 主机处理器接口
      1. 4.3.1 信号描述
      2. 4.3.2 采用具有串行输出的 16 位双路 ADC ADS8354 的高分辨率路径
        1. 4.3.2.1 ADS8354 输入满标量程输出数据格式
        2. 4.3.2.2 ADS8354 串行接口
        3. 4.3.2.3 ADS8354 转换数据读取
        4. 4.3.2.4 ADS8354 寄存器配置
    4. 4.4 编码器连接器
    5. 4.5 设计升级
  11. 5 软件设计
    1. 5.1 概述
    2. 5.2 C2000 Piccolo 固件
    3. 5.3 用户界面
  12. 6 入门
    1. 6.1 TIDA-00176 PCB 概览
    2. 6.2 连接器和跳线设置
      1. 6.2.1 连接器和跳线概述
      2. 6.2.2 默认跳线配置
    3. 6.3 设计评估
      1. 6.3.1 先决条件
      2. 6.3.2 硬件设置
      3. 6.3.3 软件设置
      4. 6.3.4 用户界面
  13. 7 测试结果
    1. 7.1 模拟性能测试
      1. 7.1.1 高分辨率信号路径
        1. 7.1.1.1 编码器连接器至 ADS8354 输入端的模拟路径波德图
        2. 7.1.1.2 整个高分辨率信号路径的性能曲线图 (DFT)
        3. 7.1.1.3 ADC 交流性能定义的背景信息
      2. 7.1.2 差分转单端模拟信号路径
      3. 7.1.3 带数字输出信号 ATTL、BTTL 和 RTTL 的比较器子系统
    2. 7.2 电源测试
      1. 7.2.1 24V DC/DC 输入电源
        1. 7.2.1.1 负载-线路调整
        2. 7.2.1.2 输出电压纹波
        3. 7.2.1.3 开关节点和开关频率
        4. 7.2.1.4 效率
        5. 7.2.1.5 波特图
        6. 7.2.1.6 热像图
      2. 7.2.2 编码器电源输出电压
      3. 7.2.3 5V 和 3.3V 负载点
    3. 7.3 系统性能
      1. 7.3.1 正弦/余弦编码器输出信号仿真
        1. 7.3.1.1 一个周期(增量相位)测试
        2. 7.3.1.2 最大速度时机械旋转一周的测试
    4. 7.4 正弦/余弦编码器系统测试
      1. 7.4.1 零索引标记 R
      2. 7.4.2 功能性系统测试
    5. 7.5 EMC 测试结果
      1. 7.5.1 测试设置
      2. 7.5.2 IEC-61000-4-2 ESD 测试结果
      3. 7.5.3 IEC-61000-4-4 EFT 测试结果
      4. 7.5.4 IEC-61000-4-5 浪涌测试结果
  14. 8 设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 物料清单
    3. 8.3 PCB 布局指南
      1. 8.3.1 PCB 层图
    4. 8.4 Altium 工程
    5. 8.5 Gerber 文件
    6. 8.6 软件文件
  15. 9 参考资料
  16. 10作者简介
    1.     致谢
  17. 11修订历史记录

一个周期(增量相位)测试

根据前几次测试所示,双路输出信号发生器引发的误差远高于 TIDA-00176 精度所应达到的水平,完全背离了测试的目的。噪声和误差源可以“简单”概括为:

  • 增益误差(A 的振幅不等于 B 的振幅)
  • 相移误差(未按预期精确达到恒定的 90 度)
  • 偏移误差(A 或 B 信号的平均值不等于 0)
  • 由函数发生器的量化误差导致的 HF 噪声
  • 频率误差(即使信号已“耦合”,A 的频率也不等于 B 的频率)

警告:

为了减少函数发生器引入的量化误差和噪声,在信号发生器与
TIDA-00176 输入端之间插入一个 1K 至 1-µF LP 滤波器(实际上,为保持网络平衡,1K 电阻器由两个 500Ω 电阻器串联)。

为了消除两个通道之间的增益、偏移、相移和频率误差,应用了以下设置:在 TIDA-00176 编码器连接器 J8 上,只有一个输入信号按上述要求进行滤波后,再施加于输入 A 和 B,馈送相同信号。这样可以消除函数发生器的局限性。此外,也可以更好地评估 ADS8354 两条通道(及其各自信号调节路径)之间的任何不匹配。

实际上,在理想状况下,从 ADS8354 采集的数据应显示出两个相同的原始数据流,而这一级别的任何不匹配均源于两条通道之间的不匹配,而非输入本身。这也可用于校准系统,因为可以执行偏移和增益误差校正以实现 A 通道和 B 通道的完全平衡。

使用连接至 TIDA-00176 的 F28069M LaunchPad 以 32kHz 的采样率采集数据,如节 6所述。

F28069M 采集到 ADS8354 通道 A 和 B 的数据后,将 16 位原始数据转储到 Excel 文件中。然后,将通道 B 的原始数据精确相移
90 度。然后,使用原始数据 A 和经过 90 度相移的原始数据 B 的反正切值计算相位。

在1.0VPP 振幅和 10Hz 至 500Hz 频率范围内多次重复执行此测试。结果如下图所示。

TIDA-00176 施加 1.0VPP 10Hz 输入时一个信号周期内的相位误差图 7-25 施加 1.0VPP 10Hz 输入时一个信号周期内的相位误差

在一个增量线内(一个信号周期= 360 度),相位误差保持在 ±0.02 度范围内。该值对应于误差 ±0.02/360 = 0.0055%。分辨率为 16 位时,该值仅约等于 ±3 LSB。

噪声分布甚至在 ±0.01 (±1.5 LSB) 范围内。两个周期的相位误差是由于两个信号 A 和 B 之间存在非理想的 90 度相移,如节 1所述。

注意,一个信号周期内 ±0.02 度误差对于线数为 2000 的编码器而言,相当于总误差为 ±10 微度(0.036 角秒)。

标称 70°C 下在热处理室中执行了相同测试,以评估系统性能漂移,尤其是角度位置的绝对误差。

同样,两个输入信号的非完全匹配(90 度相移等)会导致双频调制。

TIDA-00176 施加 1.0VPP 10Hz 输入时,在 70°C 下,一个信号周期内的相位误差图 7-26 施加 1.0VPP 10Hz 输入时,在 70°C 下,一个信号周期内的相位误差

在输入为 0.6VPP 时执行相同测试,此时可以看到更高的噪声/更低的 SNR:

TIDA-00176 施加 0.6VPP 10Hz 输入时,在 23°C 环境温度下,一个信号周期内的相位误差图 7-27 施加 0.6VPP 10Hz 输入时,在 23°C 环境温度下,一个信号周期内的相位误差
TIDA-00176 施加 0.6VPP 10Hz 输入时,在 70°C 下,一个信号周期(旋转一周/2000)内的环境相位误差图 7-28 施加 0.6VPP 10Hz 输入时,在 70°C 下,一个信号周期(旋转一周/2000)内的环境相位误差

相对于温度的超低漂移符合预期,这同样也是因为所选运算放大器和用于模拟信号调节的匹配电阻器的特性。