ZHCU108B June 2015 – March 2025
第一项测试用于验证 TIDA-00176 主机处理器接口连接器 J6、引脚 12 (ATTL)、引脚14 (BTTL) 和引脚16 (RTTL) 上可用的数字输出信号 A、B 和 R 之间的同步或偏移。通过此项测试可验证 TIDA-00176 比较器子系统的配置是否正确。
图 7-30 在 TIDA-00176 比较器输出 J6-12、14 和 18 端测得的 TTL 信号 A、B 和 R仅当 A 和 B 均为低电平时,比较器输出信号 R 才发生转换,这符合预期。这意味着 A、B 和 R 信号之间的序列取决于正弦/余弦编码器转轴的旋转方向。在图 7-30中,B 的上升沿出现在 A 的上升沿之后,因此编码器为顺时针旋转。
我们对约 400rpm 更高速度下 R 上升沿与下降沿之间 A、B 与 R 的偏移进行了更为详细的研究。R 的上升沿和下降沿仍出现在信号 A 和 B 均为低电平时。
注意,图 7-31和图 7-32的旋转方向为逆时针方向 (CCW)。
图 7-31 CCW 方向时索引信号 R 下降沿与 A 和 B 之间的关系
图 7-32 CCW 方向时索引信号 R 上升沿与 A 和 B 之间的关系