ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
抗扰用于测试控制器对影响电机速度的外部干扰的抵抗能力。使用最大速度误差和稳定时间来测量抗扰。最大速度误差显示从目标速度的偏离,并且表示出对您的控制器进行调整的积极程度。积极调整将产生一个低最大误差。
稳定时间是指从干扰发生的时间点到速度返回至一个目标速度附近的固定范围内所需要的时间。这也表示出您的控制环路调整的积极程度。如果控制器的调整过于积极,控制器的稳定时间将会比较长,这是因为控制器将在稳定前在目标速度附近振荡。
图 13-8 和图 13-9 显示了同一控制器不良调整与最优调整的差异。可以看出,通过对速度控制器进行调整,在向电机系统施加转矩或从电机系统中移除转矩时,最优调整的控制器可以显著减小最大误差和稳定时间。本示例有所夸大,但它是为了强调对系统进行良好调整的重要性。
当进行抗扰测试时,在多个速度和负载组合下进行测试很重要。当被置于不同的饱和状态时,速度控制器具有不同的性能特点。为了完全地评估您速度控制器的效率,应该在整个应用范围内完成测试。这些测试结果将表示此控制器是否符合应用技术规格的要求,或者是否需要针对不同的运行点进行多次调整。
能够创建可重复的干扰也很重要。这一要求可通过使用一个测力计或扰动电机来实现。在评估多个控制器时,创建可重复干扰是一个重要因素。如果测试条件不能被复制,那么就很难充分地比较两个控制器的响应。
图 12-8 施加转矩干扰的速度调整比较
图 12-9 移除转矩干扰的速度调整比较