ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
启用控制器并且开始完全识别后,控制器状态机执行的首个任务为偏移计算。此过程通过控制器状态机的以下状态表示:CTRL_State_OffLine。估算器在控制器离线状态期间保持空闲状态 (EST_State_Idle)。
执行偏移计算的目的在于为电流测量和电压测量设置零点。为了计算偏移,在 EPWM 引脚上设定 50% 占空比并持续预配置的一段时间。用户可更改计算这些偏移的时间,该时间在 user.c 文件中按如下所示进行配置:
pUserParams->ctrlWaitTime[CTRL_State_OffLine]=(uint_least32_t)(5.0*USER_CTRL_FREQ_Hz);在上述示例中,偏移校准的持续时间为 5s。尽管 5s 的偏移校准时间足以应对大多数硬件,但如果用户需要更短或更长的时间来满足其特定需求,则只需更改上述代码行中的值 5.0,随后执行偏移校准的时间将根据新设置发生变化。
执行偏移校准后,最终结果将存储在驱动程序对象 (HAL_Obj) 中。有关 HAL_Obj 的更多详细信息,请参阅Chapter4。图 7-9 显示了 DRV8312 版本 D 开发板执行偏移校准后的最终结果。
图 6-9 偏移校准后的 CCStudio 观察窗口理想条件下,电流偏移(也称为偏置值)应为:

注意:有关以下公式中所用变量的定义,请参阅Topic Link Label5.2。
在以下示例中,此电流换算系数(Current_sf 或 USER_CURRENT_SF)通过 DRV8312 版本 D 开发板的值计算得出:


电流反馈电路为双向,理想零点位于 VDD/2(即 1.65V),得出的换算系数为 0.5。
电压偏置按如下公式计算。首先按如下公式计算电压换算系数:


理想电压偏置基于以下事实:引入 50% 占空比来测量这些偏移时,相电压将呈现接近 VBUS * 50% 的电压,随后该电压将根据 ADC 测量的最大电压按比例缩小。以 VBUS 为 24V 的 DRV8312 版本 D 开发板为例,理想电压偏置为 0.25,如下所示:

在图 7-10 的示波器图中,所示占空比为 50%,同时通过游标测得偏移校准执行时间为 5s。在左图中,由于水平标尺分辨率的原因,无法观察到任何 PWM 曲线。左侧显示了 1.65V 幅值,表示 3.3V 信号占空比为 50%。右侧显示了实际的 PWM 信号,该信号放大为每分度 50µs。
图 6-10 采用 50% PWM 占空比进行偏移计算