ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
PMSM 电机不仅可以在低于基速(通常为额定速度)的恒定扭矩区域中运行,还可以在高于基速的恒定功率区域中运行,但基速会根据电流和电压限制而变化。MCF8329HS-Q1提供弱磁控制,以将速度提高至高于电机额定速度。可以将 1b 设置为 FLUX_WEAKENING_EN 来启用弱磁。弱磁控制使用 PI 控制环路(如图 7-34 所示)来创建 Idref。弱磁环路的 Kp 和 Ki 系数通过 FLUX_WEAKENING_KP 和 FLUX_WEAKENING_KI 进行配置。
通过配置 FLUX_WEAKENING_CURRENT_RATIO,可以将弱磁电流基准 (Id_FW) 的绝对最大值限制为占 ILIMIT 的百分比。如果 FLUX_WEAKENING_CURRENT_RATIO = 0b,则仅存在循环限制,在此情况下,iq2 + id2 限制为 ILIMIT。如果 Id_FW 绝对值增加,则 iq 将减小以满足循环限制。
用户可配置调制指数基准 Vs_ref(如方程式 11 所示),低于此基准时,弱磁将处于非活动状态,并且 Id_FW 变为零。此配置在 FLUX_WEAKENING_REFERENCE 位中提供。
Idref 会是零或者弱磁或 MTPA 的 id 基准的最小值。