ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有可调节的 VDS 电压监视器,可检测外部功率 MOSFET 上的过流或短路情况。通过监视外部 MOSFET RDS(on) 上的 VDS 压降来检测 MOSFET 过流事件。高侧 VDS 监视器在 PVDD 和 SHx 引脚之间进行测量,低侧 VDS 监视器在 SHx 和 LSS 引脚之间进行测量。如果外部 MOSFET 两端的电压超过 SEL_VDS_LVL 设置的阈值的时间大于 tDS_DG 抗尖峰脉冲时间,则会识别到 VDS_OCP 事件。检测到 VDS 过流事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。可以通过将 DIS_VDS_FLT 配置为 1b 来禁用 VDS_OCP。
发生 VDS_OCP 事件时,可以使用 VDS_FLT_MODE 位将器件配置为锁存故障状态或重试模式。当 VDS_FLT_MODE = 0b 时,在清除 VDS_OCP 条件并通过 CLR_FLT 位发出清除故障命令后,将恢复正常运行。当 VDS_FLT_MODE = 1b 时,在清除 VDS_OCP 条件并且经过了 tLCK_RETRY 时长后,将恢复正常运行。GATE_DRIVER_FAULT_STATUS 寄存器中提供了 FET 范围 VDS 故障信息。
图 7-47 VDS 监控器